This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960 是否支持每通道 1.6Gbps 的 mipi 速率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597638/ds90ub960-q1-can-ds90ub960-support-mipi-rate-higher-then-1-6gbps-per-lane

部件号: DS90UB960-Q1

尊敬的支持:

从 DS90UB960 数据表来看、DS90UB960 似乎每通道仅支持 1.6Gbps 的最大速率。 它是否可以支持较高的速率(例如 1.8Gbps 或 2.5Gbps)?

 

谢谢

行兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingxing、

    UB960 上支持的最大通道速率为 1.664Gbps。 如果您需要更高的通道速率、则需要使用 UB9702、该器件可支持每通道高达 2.5Gbps 的速率。 但是、此器件受保密协议限制、因此无法在此公共论坛上分享更多详细信息。