This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS08MB200:评估板和辐射数据(TID,请参阅)

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS08MB200, SN55LVCP22A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590055/ds08mb200-evaluation-board-and-radiation-data-tid-see

部件号: DS08MB200
主题中讨论的其他器件: SN55LVCP22A-SP

TI 团队大家好、

我叫 Axel Rocha、Apex 航天器制造部航空电子工程师。 作为 SpaceWire-over-LVDS 接口架构的一部分、我们正在评估 DS08MB200。

为了完成器件鉴定流程、我们需要辐射表征数据、特别是:

  • 总电离剂量 (TID)

  • 单粒子效应 (SEE)

    • SEL/SEU/SEFI(如果可用)

如果 DS08MB200 的辐射数据存在、我们将希望获得该数据。

如果没有此类数据、请告知:

  1. 评估板可供购买、或

  2. TI 可以方便获取适合我们进行自有辐射测试的裸器件。

应用要求:

  • 信号完整性

  • 数据速率高达 200Mbps

  • 优先选择汽车级最低要求

  • 必须支持三态输出或包含多路复用器/多路信号分离器功能

感谢您的帮助。 如果您需要其他计划详细信息、请告知我。

此致、
Axel Rocha
航空电子工程师| Apex 航天器制造

 956-600-0895
axel.hernandez@apexspace.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    我们没有 DS08MB200 的辐射数据、但我们有另一个可能使用的 LVDS 多路复用器:SN55LVCP22A-SP。 这是一款 1Gbps LVDS 交叉点开关、可承受高达 100krad 的 TID 和 75MeV 的 SEL。  辐射 报告可在产品文件夹中找到。  该器件是否适用于 您的应用?

    此致、

    马特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、感谢您的帮助、是否有具有辐射数据的汽车部件? 我们不希望使用 SP 器件、因此我们可以考虑 SEP 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Axl、

    这是我们拥有辐射数据的唯一 LVDS 多路复用器。 我们通常不会收集汽车器件的辐射数据。 如果您想推荐使用-SEP 版本作为新产品、我建议联系您的 TI 销售联系人并向其提供详细信息、他们会将其传递给适当的团队。  

    此致、

    马特