This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:Sigcon GUI 的 DS320PR810 曲线

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS320PR1601, DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596910/ds320pr810-ds320pr810-profile-for-sigcon-gui

器件型号: DS320PR810
主题: DS320PR1601DS320PR410 中讨论的其他器件

大家好、技术支持团队。

我叫 Milosh、
我们正在开发一个采用 TI DS320PR810 转接驱动器芯片的电路板。
您能否提供直接链接以访问 Sigcon GUI 的 DS320PR810 配置文件?


遗憾的是、在 PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 中、我只看到:
DS320PR1601 GUI 配置文件安装程序
DS320PR410 GUI 配置文件安装程序
DS320PR412-421 GUI 配置文件安装程序

提前感谢您!

Milos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、技术支持团队。

    您还可以分享以下链接:
       DS320PR1601 IBIS-AMI 模型
       DS320PR1601 IBIS-AMI 模型用户指南?
    我们正在考虑在我们设计的器件中使用 8 通道和 16 通道 PCIe Gen5 转接驱动器模型的可能性。

    提前感谢您!

    Milosh


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    在 PCIE5-REDRIVER_DESIGN 文件夹中、DS320PR810 SigCon Architect 配置文件可在此 zip 文件中找到:

    如下图所示:

    目前、 DS320PR1601 没有可用的 IBIS-AMI 模型。 作为替代方案、我们建议使用 DS320PR1601 的 S 参数模型、该模型突出显示所有 EQ 指数的行为。 另一种替代方法是使用较小的 DS320PR810 8 通道转接驱动器的 IBIS-AMI 模型。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的帮助!
    明白这一点、我们将使用 DS320PR1601 的 S 参数模型和较小 DS320PR810 8 通道转接驱动器的 IBIS-AMI 模型。