This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:USB 集线器选择

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB8041A, TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597165/tusb8043a-usb-hub-selection

器件型号: TUSB8043A
主题中讨论的其他器件: TUSB8042ATUSB8041A

您能推荐任何符合我们通过 4 个下行端口支持 USB 3.0 和 USB 2.0 的要求的低成本 USB 集线器选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为所有 TI USB3 集线器的价格都相似、即 TUSB8041A 或 TUSB8042A。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清一下有关 TUSB8043A USB 集线器的一点。 它是否支持下行端口上的 USB 3.0 和 USB 2.0 连接? 数据表提到、“下行端口仅可配置为 USB 2.0。“ 这是否意味着在此集线器的任何下行端口上都无法进行 USB 3.0 操作?