This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410 设计检查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593053/ds250df410-ds250df410-design-check

部件号: DS250DF410

尊敬的专家:

我可以就以下问题获得您的帮助吗?

  1. 您是否有可以提供的设计指南、参考原理图/布局或布局指南?

2.根据数据表、外部 EEPROM I²C 地址必须设置为 0xA0。 如果地址设置为不同的值、重定时器仍能正常运行吗?

3.请帮助确认是否正确:
最大功耗= 2.5V× 665mA = 1.663W

4、请提供模拟的热模型。

 

非常感谢!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    1.  在器件的产品页面上、您可以点击“立即申请“链接来访问 DS250DF410EVM 原理图和布局文件。 也可以在此处找到器件的编程指南。  

    2.  可以、当使用 外部 EEPROM 配置系统时、EEPROM 器件地址字节必须为 0xA0 、以确保 正常运行。  

    3.  对于器件的总功耗:

     525mW(最大总空闲功耗)+ 4  × 430mW(每个工作通道的最大功耗*)= 2.245W

    *注意,对于这个计算,我使用了每个通道的功耗,假设 CDR 获取锁定并启用了 CTLE、完整 DFE、Tx FIR、驱动器和交叉点。   根据 DS250DF410 数据表的第 7.5 节的定义、其他器件状态的情况会有所不同。

    4.  必须在内部请求此器件的热模型、因此请等待几天时间让我完成此过程。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我刚刚在 E2E 上向您发送了一条含有热模型资源的私人消息。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的举报。

    我想向您确认以下问题:我目前使用的是 1024 字节的 EEPROM IC、块 0-3 (0xA0、0xA2、0xA4、0xA6)。

     

    1. 您之前提到 EEPROM 器件地址必须为 0xA0、是基地址吗?

     

    1. 重定时器需要具有>256 字节的使能位才能读取后续块。

     

    1. 为了确定 EEPROM 容量、我需要检查 hex.file 的大小是否正确?

     

     

    BR、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    1.是的、这是硬件编程为读取的基地址

    2.是的,这是正确的。 如果器件未配置为 EEPROM 大于 256 字节、则以后无法从 EEPROM 加载存储器位置

    3.你可以在这里澄清一下吗? 您可以根据 EEPROM 十六进制文件中的字节数来确定该文件的大小。 然而、EEPROM 容量由所使用的 EEPROM 芯片决定。 例如、DS250DF410 的 最大 EEPROM 大小为 2048 字节

    此致、

    GREG