This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:终端电阻器额定功率选择

Guru**** 2930410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597314/tcan1145-q1-termination-resistor-power-rating-selection

器件型号: TCAN1145-Q1

您好团队:

我们正在项目中探索 TCAN1145DMTRQ1 芯片。

在使用此芯片时、我有以下问题。

  1. 考虑到 16V 电池短接至 CANH(和 CANL)并持续 1 分钟、如何调整 CANH 和 CANL 线路上使用的端接电阻器的额定功率。?
  2. 该器件是否支持 VSUP(引脚:10)上高达 40V 的负载突降脉冲电压。 在其生命周期内至少 10 个脉冲。?

以下问题适用于 TCAN1044ADRBRQ1 芯片

  1. 我们是否需要在 CANH 和 CANL 线路上添加 CMC 扼流圈? 建议使用什么值?
  2. 我们是否需要在 NC/COM VIO 引脚上连接电源电压 (3.3V 或 5V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    Scott 提供了一个很好的参考。 我建议先对此进行研究、了解 CAN 和端接电阻器额定值的一些背景信息:

     采用 SN65HVD233 的 CAN 总线终端电阻器的功率要求 

    我们的 CAN 常见问题解答页面是供您参考的另一个一般资源:

     【常见问题解答】CAN 收发器资源 

    TCAN1145:是的、此器件支持 40V 负载突降。  此引脚的额定电压为 42V。 只需确保电压不高于该值。

    至于 TCAN1044A:

    1. 只有当您有严格的 EMC 要求时,才需要 CMC。 否则、不需要 CMC。 建议使用 51-100uH 范围。  

    2.对于  TCAN1044ADRBRQ1、它具有 NC 引脚(因为它不是 TCAN1044A V. )。 NC 可保持悬空。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    Ethan