This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:DS16F95QML-SP 在 5V 电压下供电但与 3.3V MCU 连接时的设计指南+单粒子效应测试文档

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597448/ds16f95qml-sp-design-guidelines-for-ds16f95qml-sp-when-powered-at-5v-but-interfaced-with-3-3v-mcu-single-event-effects-test-documentation

器件型号: DS16F95QML-SP
主题 DS16F95QML 中讨论的其他器件

你好。  

我们需要 DS16F95QML 的帮助 :  

  • 您能否提供电源为 5V 但 MCU 逻辑控制为 3.3V 的用例的设计指南? 3.3V 和 5V 域之间是否会存在争用(如果单端逻辑 I/O 上存在钳位二极管)? 我们是否可以 通过分压到 MCU 的电阻器直接连接 Ro 引脚? 我们可以直接将 MCU 3.3V 数字引脚发送到 DI 引脚吗? 芯片组控件也有同样的问题。
  • 您能否向我们提供有关芯片组测试的单个事件效果文档?

非常感谢、祝大家愉快。  

Pierre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为电源电压为 5V 但 MCU 逻辑控制为 3.3V 的用例提供设计指南?

    数据表的第 7 页显示了 ViL/VIH 逻辑阈值(标记为“直流 — 驱动器和接收器电气特性“)

    因此、DS16F95QML 输入的任何 MCU 输出都应该没有问题。  

    在 3.3V 和 5V 域之间是否会有争用(如果单端逻辑 I/O 上存在钳位二极管)?

    如果我们器件的输入电压不超过建议的工作条件、那么您应该不会看到任何钳位二极管导通。

    我们是否可以 通过分割到 MCU 的电阻直接连接 Ro 引脚?

    是的、这没关系。

    我们能否直接将 MCU 3.3V 数字引脚发送到 DI 引脚? [/报价]

    是的、我们的器件使用 TTL 电平、因此如果 MCU 能够驱动低于 0.8V 和高于 2V 的电压、我们的器件可以检测到高电平和低电平。

    您能否向我们提供有关芯片组测试的单个事件效果文档?

    此处列出了我们提供的所有文档: https://www.ti.com/product/DS16F95QML-SP#tech-docs

    - Bobby

    [/quote]