This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208、预期器件 ID:0x66、但通过 SPI 读取 0x67

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1208, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594148/lmh1208-lmh1208-device-id-expected-0x66-but-0x67-is-read-via-spi

部件号: LMH1208
主题中讨论的其他器件: LMH1228、LMH1297

您好、

我有 10 个原型 PCB LMH1208 已安装 RTV

20251203_125741.jpg

我正在使用 SPI 与器件通信。
写入[0xFF、0x00,0x07] #选择共享寄存器页面
读取器件 ID 0xF1 =  0x67 而不是 0x66。
读取器件修订版本 0xF0 = 0x01

SNAU206D LMH1228 和 LMH1208 编程指南介绍了:
对于 LMH1228、器件 ID = 0x67
对于 LMH1208、器件 ID = 0x66

我的 LMH1297 位于具有不同 CS 的同一总线上、并且它正确读取 0x6b。

器件中的保险丝是否设置错误、或者这是否为错误名称的 LMH1228?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    器件 ID 寄存器为 0xF1、  不是 0x1F。 也许这是读取错误的原因?

    此外、是否在所有原型板上都能看到这种行为?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我更正了初始帖子;这是一个拼写错误。 我们将读取 0xF1。
    我们看到  LMH1208 的器件 ID 为 0x67、位于 10 个原型 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David:


    有意思。 遗憾的是、我们这边没有任何 LMH1208 可供检查 请给我们几天的时间来获取此器件、并在我们结束时进行检查  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我们将在器件到达后更新您。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    对延迟深表歉意。 器件今天送达、我将其焊接在 EVM 上、因此我们可以对其进行检查。 我将在阅读后更新您。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的耐心。 只需读取器件 ID 就会得到 0x66。 因此、这似乎可能是您的批处理问题。 您是否可以与当地的 TI 办事处合作提交这些器件的故障分析?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢查看、非常感谢。
    我相信我们的组装厂从目录公司购买了这些产品。
    我将检查是否还有其他变量。
    只要我们可以预期未来的批次是正确的、并且只有这些原型上的 ID 是错误的、这是很好的。
    我不想返修 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我明白了。 是的、我不认为 ID 错误。 如果您的所有芯片都来自同一批次、这可能是一个批次问题。 但是、对于 LMH1208、预期读取 ID 应为 0x66。  

    此致、
    j