This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:芯片接收器的高电平输出电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597421/sn65hvd1050-high-level-output-current-of-the-chip-receiver

器件型号: SN65HVD1050

尊敬的专家:

我们想请您提供 有关 SN65HVD1050 器件当前运行情况的帮助:

  1. 在规格文档中、接收器的高电平输出电流仅提供–2mA 的最小值。 您能否帮助提供稳态运行的最大电流数据?
  2. 高电平的实际设计输出电流为 8.5mA。 您能否帮助评估设计是否合理?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    数据表指定了驱动高电平的- 2mA 最大值和驱动低电平的 2mA 最大值。  
    2.如果这是您所指的规格,那么这不是典型的,但这取决于您的设计是否可以接受。 I.e、例如、如果您的系统可以承受较低的 VOH /较高的 VOL、谢谢。

    此致、

    Michael。