This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:PWRCTL 引脚未显示任何电压

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593575/tusb4041i-pwrctl-pins-are-not-showing-any-voltage

器件型号: TUSB4041I

尊敬的 TI:

我们一直在使用 TI 的 TUSB4041I、我们使用的电路与 EVK 用户指南中推荐的电路相同、并且工作原理很长一段时间。 今天我们面临着这个问题:

“4 个下行端口不工作/电压未显示“

我想对此问题进行根本原因分析。

观察结果:

  1. 所有电源开关均未显示电压  
  2. 从 USB 集线器 IC 到电源开关的 EN 引脚没有电压从 PWRCTLx 连接
  3. 假设 PWRCTL_POL 上拉存在问题。 如数据表中所述、它实际上在内部被上拉、当它被上拉时、只有所有 PWRCTL 引脚都将被拉高。 因此、即使 PWRCTL 引脚没有提供任何电压、我们也尝试了外部上拉电阻。
  4. 它在 USB_VBUS 引脚上生成 5V

所以、

  1. 我们能做些什么让这个工作? 或
  2. 问题可能是什么? 或
  3. 是否可以修复? 或
  4. 我们可以做些什么来确保这个问题在将来不再重复?

 

如果您有任何疑问、请告诉我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     是否通过下拉 FULLPWRMGT 引脚启用了电源开关? PWRCTL_POL 的状态是什么?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否通过下拉 FULLPWRMNGT 引脚来启用电源切换? [/报价]

    是的、即使在下拉 FULLPWRMGT 引脚后、电源开关使能引脚上也没有电压。

    PWRCTL_POL 的状态是什么?

    PWRCTL_POL 引脚上没有电压。  

    有什么方法可以让它工作吗?

    谢谢!

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PWRCTL_POL 上有 PU、如果该引脚为低电平、则此器件有问题、是否有散热焊盘良好的接地?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此引脚为低电平、则此器件出现问题

    是的、我假设是一样的... 看起来 IC 本身已损坏。 即使我想知道它是如何被损坏的? 是否有任何方法可以防止它。

    您是否有良好的散热焊盘接地?

    是的。。 我又把它加热了。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

      不确定 IC 的哪个部件损坏、您能否更换另一部件以查看其是否正常工作? 如果下梁出现同样的问题、可能是 PCB 设计有问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    更换另一个零件是我的最后一个计划.. 因为我们已经尝试了所有可能的方法、所以我不打算进行器件放置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、您测试了多少块电路板、如果有多块、则不是设备问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、您测试了多少个电路板、如果是多个、则不是设备问题。

    超过一百个... 所有服务都交付给客户,他们没有一个有问题。

    该董事会还交付了 2 年前给客户,突然 2 年后,它有问题。 所以我只是想了解这个问题是如何来防止它在未来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有多种可能导致芯片损坏的潜在原因。  

    1) ESD 损坏

    2) 过流损坏

    3) 修改电路板

    4) 焊接不当  

    因此、很难找出故障原因。 您是否能够用已知良好的设备更换看似损坏的设备、并执行 ABA 交换以查看部件是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够用已知良好的设备替换看似损坏的设备

    这是在进行中、完成后、我会让您知道!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错