This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A 状态指示问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598118/tusb8041a-tusb8041a-status-indication-problem

器件型号: TUSB8041A

该工程涉及使用 TUSB8041A 设计多端口集线器、遇到了以下问题:

image.png

  1. 在屏幕截图中、我将 LED 连接到 HS_SUSPEND、HS_UP、SS_SUSPEND、SS_UP、并将 EEPROM 中的寄存器 stsOutputEn 配置为启用状态。 但是、当我在 HS 和 SS 之间切换上游端口连接时、相应的 LED 无法正确指示。

  2. 本手册提到这四个引脚具有其他多路复用功能、这些功能需要在复位期间进行电压采样。 鉴于此、如何确保在复位期间正确配置引脚? 我如何保证通过 LED 正确指示这些状态并确保正确的功能配置? 如果两者不能同时实现、我如何至少确保正确显示 LED 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      集线器上行端口应 同时作为 SS 和 HS 连接。 您是否看到系统器件管理器发送的 TUSB8041A SS 和 HS?

      复位后,这些信号指示  上游端口的 SuperSpeedHS USB 状态。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请原谅我不理解您的帮助。在制造 PCB 后、首先对 EEPROM 进行编程。 然后测试集线器的基本功能。 连接到上行端口后、大容量存储设备用于单独测试每个下行端口、每个端口都按预期运行。 但是、在状态指示器测试期间:如果一切正常、当连接到 USB 3.0 上行端口时、SS_UP 指示灯 LED 应亮起、当连接到 USB 2.0 上行端口时、HS_UP 指示灯 LED 应亮起。 但在现实中、这两个 LED 中的一个不会随着上游端口的变化而发生相应的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议我在连接到 USB 3.0 后看到异常状态指示的原因是 USB 3.0 包含 USB HS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、SS 上行连接也必须支持 HS 上行连接、因为集线器必须在下行端口上向后兼容。 上游的 SS 连接仍必须允许下游进行 HS 连接。  

    在名为 USB 树查看器的应用程序中、您将能够查看枚举了哪些端口以及这些端口设置的速度。  

    我不确定哪些 LED 亮起、您能确认一下吗?

    您能否分享以下情况下哪些状态 LED 亮起:

    1) SS 连接到上游

    2) HS 连接到上游

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件目前不在我的手中、因此我无法立即运行测试。 但是、您能否在以下三种情况下帮助阐明 HS_UP 和 SS_UP 的正确状态:

    (1) 上游端口仅连接到具有 HS 信号的计算机 USB 2.0 端口。
    (2) 上游端口通过 HS 和 SS 信令连接到计算机的 USB 3.0 端口。
    (3) 上游端口仅连接到具有 SS 信号的计算机 USB 3.0 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输出应如下所示:
    (1) 只有 HS LED 亮起

    (2) SS 和 HS LED 亮起

    (3) 未对此进行测试、因此我不确定。 应仅 SS LED 亮起。