This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:不会发生 DP83867IRRGZR 以太网 ping。

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599335/dp83867ir-dp83867irrgzr-ethernet-ping-is-not-happen

器件型号: DP83867IR

我将以太网 RJ45 脉冲变压器连接到 DP83867IRRGZR、但未建立连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganeesh:

    您是否尝试过不同的链路伙伴或不同的电缆?

    您能分享您的原理图吗?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、
    是的,我尝试了不同的以太网电缆和 RJ 45 连接器我检查了 PHY 的所有电压和上拉电阻器和其余引脚都好,但我仍然没有解决问题...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否探测 RBIAS 和 RSTN 引脚的电压? 此外、您能否向我们发送 RJ45 连接器连接原理图? PHY 的电源序列是否遵循数据表中的建议?