This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:FPD-link 闪烁

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597199/ds90ub947-q1evm-fpd-link-flickers

器件型号: DS90UB947-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB947-Q1DS90UB948-Q1ALP

您好! 在验证我们自己设计的 DS90UB947-Q1/DS90UB948-Q1 PCBA 时、屏幕会持续闪烁。

但是、彩色显示是正常的。 LCM 和 LP-8866-Q1 通过 FPD-link 进行的背光亮度 I2C 控制的触摸面板工作正常。

此应用中不使用 I2S。 LCD 分辨率为 1920x720、FPD-link 电缆长度为 2 米。 改善电源没有显著改善这种情况。 DS90UB948-Q1 上的锁定 LED 指示灯呈现间歇性波动。

在实现 PCBA 之前、在 EVB 上验证了功能。

值得注意的是、用 EVB 替换 DS90UB947-Q1 或 DS90UB948-Q1 后解决了闪烁问题。

因此、我们认为问题在于 FPD-link 信号质量。 但是、我们公司缺少用于测量 FPD-Link 波形的高速设备。

即使我们能够测量问题、我们也无法精确定位问题的确切位置。

将 EVB 信号与我们自设计的 PCBA…中的临时寄存器进行比较 我们没有发现显著差异。

因此、我想问一下可以修改临时寄存器的哪一部分、或者如何修改外部组件。

附件是 LCM 闪烁和锁定信号波形的视频。 Lock_waveform.bmp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    欢迎来到 E2E 论坛!

    我有关于此系统的以下问题

    • 这是单链路还是双路 FPD-Link?
    • 使用哪种类型的电缆?
      • STP、同轴电缆
      • 载板
    • 已生产多少个 UB947/UB948 PCBA? 闪烁是否出现在多个装置上?

    因此、我们认为问题在于 FPD-link 信号质量。 但是、我们公司缺少用于测量 FPD-Link 波形的高速设备。

    有一种工具可帮助检查信号裕度、从而确定信号质量是否有问题。  DS90UB948 ALP 配置文件中包含裕度分析程序 (MAP)。  

    地图应用手册: 链接

    其他要检查的项目

    • 947 和 948 PDB 引脚电压
      • 如果 PDB 上的电压不稳定、则可能导致器件复位
    • 尝试不同的电缆长度
      • 较短的电缆长度将产生较少的衰减
    • 947 图形生成 (PATGEN)
      • 947 ALP 配置文件有一个选项卡、用于设置 PATGEN 分辨率和时序。 使用较低的视频分辨率是检查这是否是信号问题的一种方法。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    [quote userid=“678606" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597199/ds90ub947-q1evm-fpd-link-flickers/6160074 我认为这是一个单通道 FPD-Link、因为 947 的 MODE_SEL 为 0x99。

    0x99 是否来自 947 上的特定寄存器?

    [quote userid=“678606" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597199/ds90ub947-q1evm-fpd-link-flickers/6160074 我们使用了 STP 软件包、就像 EVB-947 P1 一样。

    那么、您是否使用了 HSD 连接器?

    [quote userid=“678606" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597199/ds90ub947-q1evm-fpd-link-flickers/6160074 947 和 948 的 PDB 很适合、因为 PDB 上拉电阻为 10K 欧姆。[/报价]

    您是否根据电源时序要求对 947 和 948 PDB 引脚进行时序控制?

    [quote userid=“678606" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597199/ds90ub947-q1evm-fpd-link-flickers/6160074 我后来向 RX MCU 添加了裕度分析代码、但我测试了两种组合:REAL_TX + EVB_RX 和 EVB_TX + EVB_RX。
    结果似乎显示出一些差异。 如何调整寄存器以微调信号?

    您使用哪个脚本运行地图程序? 如果使用 ALP、它将会直观地显示可以保持锁定的 EQ/选通组合。 以上结果显示的通道裕度没有太大差异、但我想确保按预期运行映射。

    您是否在 EVM 和 PCBA 上有 947 和 948 的寄存器? 可以将这些参数进行比较、看看是否存在明显的差异。  

    此致、

    插孔