This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:生成固件时如何使用 SigCon 配置专用通道?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587587/ds280df810-how-to-configure-dedicate-channels-using-sigcon-when-generate-firmware

器件型号: DS280DF810
主题 DS250DF810 中讨论的其他部件

尊敬的专家:

在相关问题中、已连接配置 0-5 个通道并发出一次问题。

请参阅以下链接:

(+) DS280DF810:SigCon Architect 无法在演示模式下工作 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

我想使用 0-5 个通道、0-2 个通道为出口通道、3-5 个通道为入口通道。
在我们的硬件设计中、SDA/SCL 引脚通过外部 EEPROM 连接。

谢谢、

Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    感谢您创建新的 E2E 主题。 我将检查这是否是 SigCon GUI 引起的 EEPROM 问题、并将在这个周末之后回复您。

    此致、
    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我也被重定时器的通道弄糊涂。

    这是我们的设计。

    出口 (Tx):   

    CPU -->串行器/解串器_TX0_P --> RX0P --> TX0P --> SFP1_25G_TX0_P (SFP+)

    CPU -->串行器/解串器_TX0_N --> RX0N --> TX0N --> SFP1_25G_TX0_N (SFP+)

    CPU -->串行器/解串器_TX1_P --> RX1P --> TX1P --> SFP2_25G_TX1_P (SFP+)

    CPU -->串行器/解串器_TX1_N --> RX1N --> TX1N --> SFP2_25G_TX1_N (SFP+)

    CPU-->串行器/解串器_TX2_P --> RX2P --> TX2P --> SFP3_25G_TX2_P (SFP+)

    CPU-->串行器/解串器_TX2_N --> RX2N --> TX2N --> SFP3_25G_TX2_N (SFP+)

     

    入口 (RX):   

    CPU <-- Serdes RX0_P <-- TX3P <-- RX3P <-- SFP1_25G_RX0_P (SFP+)

    CPU <--串行器/解串器_RX0_N <-- TX3N <-- RX3N <-- SFP1_25G_RX0_N (SFP+)

    CPU <-- Serdes RX1_P <-- TX4P <-- RX4P <-- SFP2_25G_RX1_P (SFP+)

    CPU <--串行器/解串器 RX1_N <-- TX4N <-- RX4N <-- SFP2_25G_RX1_N (SFP+)

    CPU <-串行器/解串器_RX2_P <-- TX5P <-- SFP3_25G_RX2_P (SFP+)

    CPU <-- Serdes RX2_N <-- TX5N <-- RX5N <-- SFP3_25G_RX2_N (SFP+)

    关于上述问题、我的问题如下:

    1.我应该使用 6 个频道吗?   通道 0/1/2  用于出口、通道 3/4/5 用于入口?
    2.重新设计电路板后,现在我们可以通过 smbus 写入寄存器。 是否有任何参考资料?

    谢谢、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    重定时器中的每个通道都可以独立配置、因此 6 个通道的使用取决于您的偏好。 通过参考、 您是否参考了用于为常见应用配置器件寄存器的脚本? 这些可在器件的编程指南中找到。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢你的帮助。  

    我准备了代码来配置寄存器。 我拿到板后就可以调试重定时器。

    此致、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    没问题。 在订购电路板后、如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    很抱歉以后的答复。。。

    我已经完成了对 I2C 的 25G 特性开发、从而启用 DS250DF810 重定时器。

    现在端口工作正常。 让我关闭 TT。

    再次感谢!

    Zhao