This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A:关于快速瞬态/突发测试 (EN61000-4-4)

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595605/tusb8041a-tusb8041a-regarding-fast-transient-burst-testing-en61000-4-4

器件型号: TUSB8041A
主题中讨论的其他器件: ESD321

您好的团队、

我的客户正在评估 TI TUSB8041A 的采用情况。 评估期间、快速瞬变/突发测试 (EN61000-4-4) 中出现了一个问题、即 USB 2.0 信号线路出现故障行为。 您能否查看以下详细信息?

----------------------------------------------------

我们目前正在开发的 CPU 板上使用 TI TUSB8041A。 执行快速瞬变/突发测试 (EN61000-4-4) 时、USB 2.0 信号线上会出现故障。

详细信息:  USB 电缆和 USB 3.0 记忆棒连接至 CPU 板上的 USB 端口。 在以 5kHz 频率对 USB 电缆施加 1kV 噪声一分钟时、USB 端口被识别为 USB 3.0、但不再被识别为 USB 2.0。 (注意:测试前已确认 USB 2.0 功能。)

此外、如果您能为 USB 2.0 信号线提供共模扼流圈和 ESD 二极管的推荐值、我们将不胜感激。

----------------------------------------------------

我们还想分享正在开发的电路板的原理图数据以供您查看。 负责人能否向我发送朋友请求、以便我通过私人消息发送?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2 的共模扼流圈: DLW21HN900SQ2

    用于 USB2 的 ESD 器件:  ESD321

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的确认。

    我们将与客户共享此信息、并让他们使用修改后的器件验证操作。

    如果您能查看通过私人消息发送的原理图信息、我们将不胜感激。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我将 在明天完成原理图审阅.

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自原理图:

       需要使用分压器使 USB_Vbus 引脚上的电压为 500mV

     如果客户需要使用 SMBus 模式、则需要在 SCL/SDA 上连接上拉电阻。

     为什么客户不使用集线器电源开关模式?

    此致

    Brian