This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:如何实现 10BASE T1L 功能

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598373/dp83td510e-evm-how-to-implement-the-10base-t1l-function

器件型号: DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 工程师:

 

现在、我们提供了一个使用 DP83TD510E 实现 10BASE T1L 功能的新工程、并提供了一些可供咨询的问题。 详情如下:

1.硬件问题:

1) RGMII 时序是否需要内部/外部延迟?
2) 主控制/桥接芯片是否有 TXC 延迟? 布局的预防措施是什么?
3) 使用哪种 SPE 变压器/隔离? 是否有任何推荐的型号?
4) 上电后、默认值为 10BASE-T1L、还是需要配置它?

2.我们的项目平台使用 AML S905D3 Android 9 Linux 内核 4.9 ,软件问题如下:

1) 是否有在 Linux 4.9 上使用 DP83TD510E 的情况? 我们注意到 TI 的官方驱动程序是从 2020 年发布的、即 Linux 5.4+内核。

2) 10BASE T1L 协议是否在内部完成? 还是需要内核提供额外的支持、例如某些网络协议。 内核版本有任何要求吗?

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1) RGMII 时序是否需要内部/外部延迟?

    数据表的第 5.6 节列出了 RGMII 的时序要求

    2) 主控制/桥接芯片是否会出现 TXC 延迟? 布局的注意事项是什么?

    PHY 能够调整 RX 和 TX 时钟、以确保满足时序要求。 该设置位于寄存器 0x17 下。 对于布局、我们希望确保线路的阻抗为 50 欧姆、并且线路长度匹配

    使用哪种 SPE 变压器/隔离? 是否有任何推荐的型号?

    根据应用的不同、客户可以在 MDI 侧使用不同的电路。 数据表的第 7 节提供了这方面的概述。 我们通常使用电容器进行隔离

    4) 上电后、默认值为 10BASE-T1L、还是需要配置它?

    该器件仅支持 10Base-T1L、因此它是它能够运行的唯一模式。 MDI 侧电压电平、RMII/RGMII 接口等设置可以通过寄存器进行配置。

    1) 是否有在 Linux 4.9 上使用 DP83TD510E 的情况? 我们注意到 TI 的官方驱动程序是从 2020 年发布的、即 Linux 5.4+内核。

    很遗憾、我们尚未使用 Linux 4.9。 您需要使用 5.4 版驱动程序(可能还需要一些通用 4.9 版 PHY 驱动程序)对其进行移植。

    2) 10BASE T1L 协议是否在内部完成? 还是需要内核提供额外的支持、例如某些网络协议。 内核版本是否有任何要求?

    即使在 4.9 中、设备配置和用作网络接口也不受影响、但某些通用实用程序可能会受到影响、例如 ethtool。

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan

    我们想了解以下以太网架构的可行性:

    1. 是否可以使用 Amlogic S905D2 的 USB 接口 、将其转换为 MII 、然后将其连接到 DP83TD510E (10BASE-T1L PHY)

    原因是 主机的片上以太网 MAC 当前被 RTL8211 占用 因此、我们正在探索替代接口。

    1. 或者、使用是否可行 具有 RGMII PHY 的 USB 转 RJ45 解决方案(例如 DP83822) 、然后将其连接到 DP83TD510E

    您能否说明这些解决方案在技术上是否可行、以及是否有建议的参考设计或约束、我们应该了解?


    SPE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:  

    是否可以使用 Amlogic S905D2 的 USB 接口 、将其转换为 MII 、然后将其连接到 DP83TD510E (10BASE-T1L PHY) ?

    是的、您可以利用 USB 转 MII 转换器器件来实现此功能。

    或者、使用是否可行 具有 RGMII PHY 的 USB 转 RJ45 解决方案(例如 DP83822) 、然后将其连接到 DP83TD510E ?

    这是否指所提供图片中的绿色部分? 您只需在 510 上使用 RGMII 接口、而不是使用 822。

    此致、

    Vivaan