This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:适用于 SN65LVDS31DR 和 SN65LVDS32DR 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597293/sn65lvds31-linux-driver-for-sn65lvds31dr-and-sn65lvds32dr

器件型号: SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS32

尊敬的团队:

请为与 Linux6.6 版本兼容的 SN65LVDS31DR 和 SN65LVDS32DR 提供 Linux 驱动程序。

此致、
Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    这些器件 没有关联任何软件驱动程序、因为它们没有任何固件或编程功能。 SN65LVDS31 是一款 LVDS 发送器、用于将单端 TTL 信号转换为差分 LVDS 信号、而 SN65LVDS32 是一款 LVDS 接收器、用于将差分 LVDS 信号转换为单端 TTL 信号。 您可以将其视为 与电平转换器或电压转换器相同的类型。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    谢谢你的答复,

    我们希望在之间执行环回测试 SN65LVDS31DR (LVDS 驱动器)和 SN65LVDS32DR (LVDS 接收器)、我们需要测量发送器和接收器两侧的数据速率。 如何实现这一目标?

    此外、如果 SN65LVDS31DR 的输入引脚连接到 GPIO、只需切换 GPIO 就足以进行测试吗?

    请提供执行此测试的详细程序。

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    SN65LVDS31 驱动器的传输速 率可高达 400Mbps、但 SN65LVDS32 接收器的接收速率可高达 100Mbps、因此采用这 2 款器件的系统解决方案的最大数据速率将为 100Mbps。 要测试该特性、请将驱动器和接收器的差分线路连接在一起、并适当考虑 LVDS 总线。 给器件上电、 使用 100Mbps 信号驱动驱动驱动器的 LVTTL 输入引脚 (xA)、并测量接收器的 LVTTL 输出引脚 (XY)。 只要 GPIO 满足驱动器输入的阈值/时序要求、它就应作为输入源。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    SN65LVDS31 和 SN65LVDS32 文档的下面 EVM 建议使用“能够提供高达 400Mbps TTL 电平信号传输速率的函数发生器“来生成 TTL 信号、您能否分享推荐的函数发生器器件及其详细信息。
    https://www.ti.com/lit/ug/sllu016c/sllu016c.pdf?ts = 1733151474222&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FSN65LVDS31-32BEVM

    还有任何使用 FPGA IO 引脚(连接到驱动器的 LVTTL 输入引脚 (XA)) 生成 100Mbps 信号的程序。 如有任何参考资料、请分享。

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    任何至少支持 200MHz 输出频率的函数发生器都可以正常工作。 即使我尚未测试此特定设备、此类设备也应该可以正常工作: https://www.testequity.com/product/38793-1-SDG6022X?gad_source=1&gad_campaignid=15242426829&gclid=Cj0KCQiAo4TKBhDRARIsAGW29bcxDG6ggtH2P3dV5Ep0XYcyrdSL5HYG4hH5l9x1snECJfqCImg3HoQaAkjpEALw_wcB 

    关于 FPGA 问题、您应该联系 FPGA 制造商。 他们将最了解自己的产品。  

    此致、

    马特