This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:RX_CLK 功能要求

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598783/dp83tg721s-q1-rx_clk-functionality-quires

器件型号: DP83TG721S-Q1

尊敬的团队:

我们计划在当前设计中使用 DP83TG721S-Q1 器件。

我对 RX_CLK 引脚及其在启用或禁用 TC10 应用程序方面的功能有疑问。 根据表 8-23、说明为“0 = 0 启用、1 = 1 禁用“。  

 image.png

我在查看表 8-53、其中说明了 0b =禁用、1b =启用、您能否阐明这两个表之间为什么存在差异?

image.png

我们计划在设计中禁用 TC10 应用。 您能否告诉我、在这种情况下 RX_CLK 引脚所需的状态应该是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、

    表 8-53 是一个拼写错误、将在下一个数据表修订版本中进行更新。 下个月将提供新的 721 数据表修订版本。

    要禁用 TC10、请使用 2.49k Ω 电阻器将 RX_CLK 引脚拉至高电平。

    谢谢、

    David