This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:TI960 连接状态寄存器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598571/ds90ub960-q1-ti960-connection-status-register

部件号: DS90UB960-Q1

你(们)好  

   TI960 可以连接四个 ti953 串行器。 可以读取 TI960 侧的任何寄存器以指示哪个端口正在连接串行器、哪个端口没有连接串行器?

 

谢谢

行兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、  

    对于 UB960 的诊断、我们建议读回寄存器 0x4D、0x4E、0x55-0x56 和 0x7A-0x7B。 这些寄存器是特定于端口的寄存器。 要选择要读取的端口、请在寄存器 0x4C[5:4]中选择 RX 端口。 在启动期间、可能会在这些寄存器中标记错误、建议首先通过读回来清除错误。 在 0x4D[0]中报告锁定。 通过标准可以在 0x7D 中设置。 默认情况下、通过标准将遵循锁定状态。 PASS 通过 0x4D[1]读回。  

    此致、

    Zoe