This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:我们是否有隔离式 CAN FD SIC?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6441, TCAN1462-Q1, ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598834/tcan1462-q1-do-we-have-isolated-can-fd-sic

器件型号: TCAN1462-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO6441ISO1042-Q1

尊敬的先生:  

我们是否有隔离式 CAN FD SIC?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我会建议联系 ISO 团队、并继续推动这一主题、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    目前、我们有 ISO1042-Q1、这是一款 CAN FD 收发器。 我们没有适用于 SIC 的隔离器。 您可以将 ISO6441 (-Q1) 与 TCAN1462-Q1 配对使用、以实现隔离性能。  

    此致、
    Andrew