This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:电源电压为 5V 时 VIH 的最小值是多少

Guru**** 2930050 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597517/cd4051b-what-s-vih-min-when-supply-is-5v

器件型号: CD4051B

您好的团队、

CD4051B 电源电压为 5V 时、VIH 最小值是多少? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    抱歉、搞错了、我问 VIL min 是 3.3V 电源。 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    在 3.3V 时、VIL min 为 0V (GND)。

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    电源电压为 3.3V 时、VIH min 如何? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    不幸的是、似乎我们内部没有这些数据。
    我建议将 3.3V 时的 VIH 也视为 3.3V。  

    因此、在 3.3V 电源下:

    VIH = 3.3V

    VIL = 0V/GND

    谢谢、

    NIR