This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021A-Q1:TXD 显性超时

Guru**** 2928180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598594/tlin1021a-q1-tlin1021a-q1-txd-dominant-time-out

器件型号: TLIN1021A-Q1

您好:

数据表第 23 页、第 9.3.10 条目“TXD 显性超时 (DTO)“。

据说 TXD 的下降沿是触发信号、但如果 EN 信号变为高电平、而 TXD 仍处于显性状态(低电平)、该时序会触发吗?
TXD 显性超时 (DTO) 是否会在 EN 信号变为高电平约 50ms 后出现?
(如果 TXD 没有下降沿)

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tesuya:

    是的、本节介绍了 EN 在上电时是否为高电平、器件会进入正常模式、并且由于 TXD 具有内部下拉电阻器以确保 TXD 为低电平、DTO 计时器会启动。

    因此、如果尝试避免 DTO、请在器件启用后 DTO 时间结束前使 TXD 保持为高电平、或保持 EN 低电平、直到 TXD 保证为隐性。 还可以确保 MCU 在启用器件时不会保持 TXD 为低电平、谢谢。

    此致、

    Michael。