This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:查询有关下行端口连接和配置的信息

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598543/tusb8043a-query-regarding-the-downstream-port-connection-and-configuration

器件型号: TUSB8043A

尊敬的团队:

我们计划在我们的应用中使用 TUSB8043A USB 集线器、需要一种集线器通过四个下行端口同时支持 USB 3.0 和 USB 2.0 标准。

集线器的上行端口将连接到 NXP i.MX8M Plus SoC。 对于下行端口、计划的连接如下:

  • 端口 1:连接到仅支持 USB 2.0 的 LTE 模块

  • 端口 2:连接到 USB 3.0 Type-A 连接器

  • 端口 3:连接至仅支持 USB 2.0 的扩展坞

在 TUSB8043A 数据表中、规定下行端口只可配置为 USB 2.0。 这是否意味着默认情况下所有下行端口都支持 USB 3.0?

此外、对于需要仅 USB 2.0 操作的端口、我们是否需要明确配置这些端口以禁用 SuperSpeed (USB 3.0) 功能、或者 USB 2.0 设备是否可以正常运行而无需任何其他配置?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下行端口是独立的,任何端口都可以配置为 USB2 或 USB3。

    如果需要仅 USB 2.0 运行、可以使 USB3 信号保持未连接状态。

    好极了

    Brian