This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:视频信号检查

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598174/ds90ub962-q1-video-signal-check

器件型号: DS90UB962-Q1

您好的团队、

如果锁定稳定、我们是否可以通过读取 0x4E 寄存器来检查视频状态?

您认为还有其他可以检查视频状态的寄存器吗? 我建议客户检查 0x73-0x76 寄存器、但他们告诉我、如果 LOCK 从高电平变为低电平、这些寄存器将被冻结。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    • 如果在寄存器 0x23 中为 RX 端口启用中断、YU 可以在寄存器 0x24 中检查它们的状态。
    • 在寄存器 0x35[0]上、您可以检查 CSI TX 端口状态。
    • 如果您在寄存器 0x37 中为 CSI TX 端口启用中断、您可以在寄存器 0x36 中检查这些端口的状态。  
    • 您可以检查寄存器 0x47 上的 BCC 状态。 此外、在寄存器 0x48-0x49 上、您可以找到 FPD ECC1 计数器。
    • 在寄存器 0x4D 和 0x4E 上您可以获得 RX 端口状态详细信息。
    • 寄存器 0x55 和 0x56 是 RX 奇偶校验错误计数器。
    • 寄存器 0x7A 显示接收到的 CSI-2 数据包的状态、寄存器 0x7B 是 CSI 错误计数器。
    • 在寄存器 0xD3 上、您可以看到所选 RX 端口的 AEQ 状态。