This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:EEPROM 闪存

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596374/ds160pt801-eeprom-flash

器件型号: DS160PT801

您好、

我们已经尝试按照“DS160PT801 EEPROM 配置指南“、将新设置从 sigcon GUI 刷写到 EEPROM 始终失败。

我们检查了 EEPRPM WP 引脚是否连接 GND。

现在、我们使用“Write Register“按钮尝试将寄存器数据写入 EEPROM。  但 EEPROM 数据表似乎没有变化。

我们还尝试了“Write to EEPROM Hex Button“、但我们生成的.hex 看起来非常奇怪。

您是否有其他 EEPROM 写入指南或 SOP 可以分享给我们?

 

2.还有一个问题是 DS160PT801 具有任何自动分离功能?

DS160PT801 是否可以 自动断开终端器件以设置为 x2/x4/x8?

 

3.如何 将下面的 Die0/1 通道与 GUI 通道和 DS160PT801 引脚排列对应?

谢谢!

Jeff