This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020071:您能否提供 TIDA-020071 原理图的 DSN 文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597124/tida-020071-can-you-provide-the-dsn-file-of-tida-020071-schematic

器件型号: TIDA-020071

您好、TI 专家

您能否提供 TIDA-020071 原理图的.DSN 文件?

谢谢

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我正在努力获得对这些文件的内部访问权限。  我应该能够在本周晚些时候分享一个设计文件。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    Altium 工程文件实际上已经包含在  TIDA-020071 网页上的 TIDMDE6.ZIP 下载内容中。

    谢谢、

    Drew