This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:驱动器极性反转

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597861/ds110df111-driver-polarity-inversion

部件号: DS110DF111

尊敬的 TI 专家: 
在 DS110DF111 数据表中、
我读取了的极性
可以是差分通道
反相。 这是通过完成的
写入寄存器 1F 和
寄存器 FF(用于选择通道
A 或 B)。 不清楚的内容
我是不是只有 TX
引脚反相、或
和 RX 引脚。
此致、Luca。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    写入寄存器 0x1F 的位 7 会反转输出 (TX) 的极性。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregory。

    该 TX 反转(无论是启用还是禁用)是否存储在 EEPROM 上、以便在每次引导时应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    是的、可通过 EEPROM 来配置输出极性反转。 此处摘录自数据表中的通道寄存器定义表。  

    此致、

    GREG