This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:Sigcon Architect 3.3 GUI 无法识别同一 I2C 总线上的所有 SN75LVPE5412 器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS320PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588959/sn75lvpe5412-sigcon-architect-3-3-gui-cannot-recognize-all-sn75lvpe5412-devices-on-the-same-i2c-bus

器件型号: SN75LVPE5412
主题: DS320PR412-421EVM 中讨论的其他器件

我的电路板在同一 I2C 总线上有七个 SN75LVPE5412 器件、Sigcon Architect 3.3 GUI 只能识别其中的 2 个。  是否需要针对七个 SN75LVPE5412 器件的自定义配置文件、以便 Sigcon Architect 3.3 GUI 能够重新组合所有 7 个器件?

谢谢你。

Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    我将在内部进行检查、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    目前、2 个器件 SigCon Architect 识别的配置与未识别的配置之间是否存在任何不同? 7 个器件配置到哪些器件地址?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    在不选择“Auto Detect“的情况下、GUI 可识别 2 个下游器件和 2 个上游器件 (DS1 (0x18、0x19)、DS2 (0x1E、0x1F) 和 US1 (0x1C、0x1D)、US2 (0x1E、0x1F))。  我可以对上述所有器件进行读取/写入。  有时、在 选择之间切换时会出现错误 1129 (Configuration / Low Level Page / High Level Page / Eye Height Page / System Page)。

    当点击 Auto Detect 时、会显示消息“No Device Found!(未找到设备!)“ 。  所有 7 个器件都显示在下游器件 DS1 (0x18、0x19)、DS2 (0x1A、0x1B)、DS3 (0x1C、0x1D)、DS4 (0x1E、0x1F)、DS5 (0x20、0x21) 中。 DS6 (0x22、0x23)、DS7 (0x24、0x25)。  无法读取或写入任何设备。

    此致、

    Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    我们将研究此问题、并在下周初回复您、因为美国办事处将从感恩节起关闭。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    对延迟深表歉意。  您看到的前 2 个下游器件和 2 个上游器件 (DS1 (0x18、0x19)、DS2 (0x1E、0x1F) 和 US1 (0x1C、0x1D)、US2 (0x1E、0x1F) 可能是这些选择框中的默认值。 这是在未连接任何器件的情况下看到的 GUI 页面:

    您是否设置器件地址 以匹配 SigCon GUI 中选择的地址?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    是的、我会 设置器件地址 、以匹配 SigCon GUI 中选择的地址。

    如果您并联 两个 DS320PR412-421EVM 评估模块的 I2C 总线、 您  是否能够使用 SigCon GUI 控制两个 DS320PR412-421EVM 评估模块上的所有 8 个器件?

    此致、

    Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    由于可以 为所有 8 个器件配置唯一的 SMBus 从器件地址对、因此应该可以使用两个 EVM 的并行 I2C 总线。 但是、我不确定 SigCon Architect GUI 是否 旨在 同时连接到许多上游/下游器件。  与 GUI 不同、当使用 Aardvark 主机适配器时、检查并行总线是否正常工作可能会很有用。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    是否有计划推出 SN75LVPE5412 配置文件的新版本 、从而使 SigCon Architect GUI 能够同时连接到 8 个上行/下行器件?

    此致、

    Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    目前没有计划为 SN75LVEP5412 发布更新配置文件。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Greg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    您是否有任何其他问题、或者出于跟踪目的关闭此主题?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    是否有办法在更新后的  SN75LVEP5412 可用时收到通知? 请关闭主题。

    此致、

    Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    我可以记下更新的配置文件何时发布。 我们 尚未制定此更新计划。

    此致、

    GREG