This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:电源轨时序要求

Guru**** 2680125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597076/dp83848q-q1-power-rails-timing-requirements

器件型号: DP83848Q-Q1

此问题是以下链接的后续问题。

DP83848Q-Q1:DP83848 的功耗 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

我决定添加一个 MOSFET 来切换 DP83848 的电源。 但是、我无法从数据表中找到电源轨的时序要求。 您能提供建议吗?

谢谢~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 应用程序团队的代表将很快回答。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关上电时序要求、请参阅下图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    非常感谢~

    这是否意味着对 VCC 的上升时间没有要求?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有看到 DP83848-Q1 数据表中定义了特定的斜升速率。

    谢谢

    David