This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:启用 wkup_uart0 时出现深度睡眠唤醒问题

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594998/am62l-deep-sleep-wakeup-issue-when-wkup_uart0-is-enable

器件型号: AM62L

您好团队:

我们使用以下器件测试 CPU DEEP SLEEP:

 
echo mem > /sys/power/state

CPU 成功进入深度睡眠状态。 但是、系统是 未唤醒 唤醒事件时尤为重要。

我们注意到:

  • IFwkup_uart0禁用 、唤醒工作正常。

  • IFwkup_uart0被启用 、唤醒 确保其不会发生

启用似乎wkup_uart0阻止了从深度睡眠中唤醒。
您能帮助我们了解原因并提供解决方案或指导吗?

此致、
J S Ninad