This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:与 TCA9543APWR 的 Tj 规范相关

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598293/tca9543a-regarding-the-tj-specification-of-tca9543apwr

器件型号: TCA9543A

尊敬的团队:

TCA9543APWR 的 Tj 规格相关的电子保险丝
数据表仅指定 Ta = 85°C、而不指示 Tj。
客户想确认 Tj 是否可以高于 105°C。
请提供 Tj(结温)规格。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们的多路复用器的 Tj 可根据此 常见问题解答进行计算。

    根据我的计算、Tj max 值是多少 92.3C.  
    虽然这是一个计算得出的规格、但我不建议客户超过它。  

    谢谢、

    NIR