This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:FPD-Link III 是否支持 I2C 突发模式?

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597905/ds90ub960-q1-can-fpd-link-iii-support-i2c-burst-mode

部件号: DS90UB960-Q1

你(们)好  

  FPD-Link III 是否支持 i2c 突发模式? 我们让 953 与 ti960 配对。 我们在使用 i2c 突发模式从 ti953 侧访问传感器时遇到了一些问题。  

  1. 您是否建议使用串行器/解串器实现突发长度?
  2. 可以针对 i2c 速度或 i2c 突发模式调优任何寄存器?

 

谢谢

行兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有用于启用或控制 I2C 突发模式的内置寄存器。 但是、对于 960 器件、可以使用寄存器 0x0A 和 0x0B 以及 953 器件的寄存器 0x0B 和 0x0C 来控制 I2C 速度。