This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:eDP 转接驱动器

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597959/tdp142-edp-redriver

器件型号: TDP142

你好、团队  

我们有 eDP 转接驱动器吗?  

(1) 支持 eDP1.4(首选 8.1Gbps HBR3)

(2) 支持双通道

(3) 支持 EQ 调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDP142 可以作为 eDP 转接驱动器支持并满足所有这些要求。

    谢谢

    David