This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:tca9803 的上拉电阻值

Guru**** 2930420 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597915/tca9803-pull-up-resistor-value-for-tca9803

部件号: TCA9803

您好:

我使用的是 Lantronix QSOM Open-Q 610 uSOM I2C、其电压为 1.8V。 为了将 1.8V I2C 转换为 3.3V 和 2.5V、我使用两个 TCA9803 IC。

在单个 I2C 电源轨上、我连接了两个 TCA9803 IC(一个用于 1.8V 至 3.3V 电平转换、另一个用于 1.8V 至 2.5V 电平转换)。
对于 3.3V、总共有四个从器件(B 侧不带任何上拉电阻);对于 2.5V、仅连接一个从器件(B 侧不带任何上拉电阻)。
我仅在输入侧使用上拉电阻、如“图 31 中所述。 TCA9803 数据表的并行用例“。
考虑 200pF 总线电容时的拉电阻值应该是多少?
目前、我使用的是 1.8k(并尝试了 1k)、但 I2C 未检测到。

我是否应该将 4.7k 用作标准上拉电阻(如数据表图中所述,为 5k Ω)?
此外、请查看我的原理图中随附的屏幕截图。 I2C_Epng.png Detect_ScreenshotI2C_I2C Level_Shifter_TCA9803.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanveer、

    我有一份应用手册、可帮助您 在此处计算 I2C 总线的正确 PU 电阻值大小

    电路看起来没有问题。 即使使用 1k、1.8k、PU 电阻器、这对于 200pF 负载也应该足够了。  

    我知道 I2C 检测用于查找总线上的所有 I2C 器件、或者至少这是我的理解。 即、发送所有可用的 I2C 地址以检测总线上当前有哪些器件。  

    您尝试检测哪个设备?  

    TCA9803 的引脚 2/3/7/6 的 O 形示波器捕获吗?  

    此致、

    Tyler