This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146 睡眠模式和选择性唤醒

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597772/tcan1146-q1-tcan1146-sleep-mode-and-selective-wake

器件型号: TCAN1146-Q1

您好的团队:

  将 TCAN1146 MODE_CNTRL 寄存器初始化为 0x01、这意味着进入睡眠模式并禁用选择性唤醒、但前提是如此 器件 此时出现在 CAN 总线上、TCAN1146 将进入待机模式 (MODE_CNTRL 为 0x04) 并从 INT_1 寄存器生成 CANINT 中断。

  应该注意的是 器件 是之前测试中使用的 WUF、是否是选择性唤醒、其他 CAN 数据似乎不是这样。

  为什么会这样 禁用 选择性唤醒仍会生成 CANINT 中断?

 

感谢您的建议。

此致、

Fedora

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedora:

    CANINT 用于任何 CAN 总线唤醒事件。 除 WUF 之外、这还包括任何有效的唤醒模式 (WUP)。 因此、当 SW 被禁用时、任何 WUP 都将唤醒收发器并将其发送到 CANINT。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我明白了,谢谢你 Ethan

    此致、

    Fedora