This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:发送数据失败

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468075/tusb9261-failure-to-send-data

器件型号: TUSB9261

工具/软件:

您好的团队、

我连接了 CPU 和 SSD,并发送了 ATA PATHROGH (12 ),有些命令通过,有些没有。
我尝试发送 ATA 命令(SSD 原始命令)+其他数据(512 字节)、但似乎失败的数据发送不正确。
是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的应用中的基准时钟抖动是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用的是 SG-210STF。

    https://support.epson.biz/td /api/doc_check.php?dl=brief_sg-210STF〈=en

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您能回答几个问题、以便我们缩小问题的范围吗?

    1. 这是一个已经过测试的原型还是一个现有的设计并且 性能发生了变化?
    2. 如何发送命令?  是否涉及一些软件、或者您是从头开始编码?
    3. 您能否提供有关正在通过的命令和失败的命令的更多详细信息?
    4. 当您说失败的命令“未正确发送附加数据“时、这意味着什么?  它根本不发送数据、或者数据是否已损坏?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    这是已经过测试的原型还是现有设计、 性能是否发生了变化?

    测试。

    如何发送命令?  是否涉及某些软件或您是否从头开始编码?

    它与 sg_raw 命令一起发送。

    您能否提供有关正在传递的命令和失败的命令的更多详细信息?

    成功时
    发送命令:81h、Feature51h 命令、然后在命令之后发送 512 字节数据作为附加数据。
    数据被正确识别。
    失败
    发送 Command:81h、Feature00h 命令后、命令之后会发送 512 字节数据作为附加数据。
    数据未被正确识别、处理未完成。

    当您说失败的命令“没有正确发送附加数据“时、这意味着什么?  它根本没有发送、或者数据是否损坏?

    如上所述、数据无法识别、处理停止。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您的澄清。 我们正在进一步研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的研究。
    何时可以预期结果?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TUSB9261 支持数据长度高达 64KB 的 12 字节和 16 字节 ATA 直通命令、可用于发送任何通用 ATA 命令。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    为什么传输失败?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu:

       特性 00h 和 特性 51h 之间有何区别?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    命令成功
    协议:Pio Data-out
    功能:51h
    命令:81h

    失败命令
    协议:Pio Data-out
    特性:00h
    命令:81h

    这两个命令都是专有命令、通过更改功能可以更改内容。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu:

      我将 在明天之前向您提供最新信息。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    这是否与其他 E2E 问题有关?

    (3) TUSB9261:关于 ATA 直通 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是这样。  我想澄清一点。

    当您说失败的命令“未正确发送附加数据“时、这意味着什么?  它根本不发送数据、或者数据是否已损坏?

    “如上所述、数据未被识别、处理停止。“

    我仍然不知道什么 “数据不被识别和处理停止“的意思。  请具体说明故障是什么。  您有截屏吗?  sg_raw 命令返回什么值?  这应该会提供一个退出状态代码、该代码将为我们提供错误信息。

    命令描述 - sg_raw (8)- linux 手册页
    退出状态说明 sg3_utils(8)- linux 手册页

    失败的命令文本:
    sg_raw -s 512?i Exam1.bin /dev/sda A1 2a 25 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00

    传递命令文本:
    sg_raw -s 512?i Exam2.bin /dev/sda A1 2a 25 51 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00

    检查该命令后、您将发送 512 字节的 IFILE 数据;一种是 Exam1.bin、另一种是 Exam2.bin。   

    后续数据是命令描述符块 (CBD)。  SCSI OpCode 为  A1h  - ATA 直通(12 字节)。   

    操作码 保留/命令参数 命令参数 保留 控制字节
    答 1 主题 25 00 00 00 00 00 00 00 81. 00

    00

    答 1 主题 25 51 00 00 00 00 00 00 00 81. 00 00

    我认为命令应该是这样的,但也许我是误解。


    sg_raw -s 512?i Exam1.bin /dev/sda A1 2a 25 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00


    sg_raw -s 512?i Exam1.bin /dev/sda A1 2a 25 51 00 00 00 00 00 00 81 00 00

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    感谢您的答复。
    这与链路有关。
    我附上情况的图像数据。

    成功

    失败

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    屏幕截图是否显示 SG_RAW 的返回值?  我看到一个响应显示“SCSI Status“(SCSI 状态):“Check Condition“(检查条件)和一个响应显示“SCSI Status“(SCSI 状态):Good(良好)“。  这对应于此页面上的哪个数字值?   退出状态说明  - sg3_utils(8)- linux 手册页

    屏幕截图中的命令似乎与我不匹配。  传输长度似乎不正确。  我仍在审核数据。  今天给我多一点时间、我会跟进的。   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您是否有权访问 TUSB9261 UART 调试端口?  以下是连接详细信息。

    - SCI 接口配置-  

    •波特率:115,200
    •数据位:8
    •停止位数:1.
    •奇偶校验:无。
    •流控制:无。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我正在测试的 SSD 的具体型号吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    SSD 型号为 SNT2A800G:T.
    https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/flash-storage/flashstorage-catalog_en_21.pdf

    还会附加调试日志。

    e2e.ti.com/.../Debug.loge2e.ti.com/.../Console.log

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如您的另一个问题中所述、您正在使用固件 v1.0。  在我们继续调试时、请尝试更新至 v1.06

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    我进行了更新、但结果是相同的。

    e2e.ti.com/.../6763.Console.loge2e.ti.com/.../4214.Debug.log

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如果我具备这些特性以及 TUSB9261DEMO EVM、您认为我可能会重现此问题吗?

    Amazon.com : ELUTEN M.2 至 SATA 适配器 — 用于 mSATA/M.2 NGFF SSD 到 2.5 英寸 SATA III,支持 B&M 键,不用于 M 键的 2 合 1 转换器:电子 (数量 2)

    SNT2A016GKMAWA00ESA0 TDK Corporation |内存 — 模块,卡| Digikey (1 个)

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    换言之、这是兼容性问题吗?
    任何其他 SSD 是否正常工作?
    您是否对这些选项有任何背景?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我现在意识到,这个 SSD 是不同于你提到的。  这看起来是更好的选择、但太贵了。   SNT2A800GKLDWA00ESA0 TDK Corporation | Memory - Modules、Cards | Digikey

    事实证明、此问题很难远程调试、因此我希望在我们的实验室中重现该问题。  我要求提供 SG_RAW 的返回代码。  基于日志。  我认为成功案例是退出代码 11。   

    SG_RAW 退出代码 11:  设备 报告“已恢复的错误“。 请求的命令成功。 很可能一个实用程序会向 stderr 报告一个恢复的错误并继续,可能会留下该实用程序的退出状态为 0“[ SG3_utils(8)- linux 手册页

    我不确定故障案例的 SG_RAW 退出代码是什么。  如果您能提供、将会很有帮助。  我们所看到的是:

    “USB 1-1.2:使用 ci_hdrc 重置高速 USB 器件编号 3
    传输错误:HOST_STATUS=0x03 [DID_TIME_OUT]“。  

    尝试此命令后、TUS9261 似乎正在复位。  您能否捕获 USB 协议跟踪并查看情况是否属实?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nichoaus、

    日志已附加。

    e2e.ti.com/.../1121.Console.loge2e.ti.com/.../1121.Debug.log

    尝试此命令后、TUS9261 似乎正在重置。  您能否捕获 USB 协议跟踪并查看情况是否如此?

    我不知道如何实现这一个。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    由于主机超时、因此 在不查看主机在 USB 端执行的操作的情况下很难进行调试。  有一些设备将捕获 USB 协议消息。   

    Beagle USB 480 协议分析器 — Total Phase

    USB-T0S2-A01-X Teledyne LeCroy |测试和测量| Digikey

    可提供这些吗?  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    由于我没有您提到的设备、是否可以用不同的方式捕获?
    是否可以通过其他方法捕获?
    例如、是否可以通过将 Wireshark 放入 CPU 中进行捕获?
    如果有替代方法、例如将 Wireshark 放入 CPU 中、请告知我们。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    否、Wireshark 是网络协议监视器。  它不适用于 USB。   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    我没有测量设备、因此无法确定原因。
    您能否与我的 SSD 核实以确定原因?
    我会向您发送我的 SSD。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    是的、我可以这么做。  请 还提供测试程序。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    通过私人消息发送。
    请检查它。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    上星期我离开办公室了。  我现在赶上了、很快就会做出回应。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待客户系统到达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSD 已到达。  我正在为此设置工作台评估、并安装 Linux 进行测试。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus:

    感谢您联系我们。
    等待您分享测试结果。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我们仍在努力进行此测试设置、我们会在完成设置和测试结果后回复。 感谢您的等待。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    测试的状态是什么?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在努力在实验室中设置 PC 进行 Linux 测试、因为这不是我们现成的工具、所以我正在努力获取 PC 设置并安装基于 Linux 的操作系统。

    另一方面、我使用了我们提供的 SSD、并在我们拥有的 NVMe 机柜中对其进行了测试、我注意到它没有枚举为有效的驱动器。 它是否应该能够枚举为数据驱动器?

    此外、我想确认的是、我们提供的 SSD 是用于连接 TUSB9261 的 SSD 侧、还是连接到 PC、然后通过 TUSB9261 将数据发送到 SATA?

    对于这些需要发送的命令、这些命令是否仅在 Linux 上从命令提示符发送?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    另一方面、我购买了我们提供的 SSD、并在我们拥有的 NVMe 机柜中对其进行了测试、我注意到它没有枚举为有效的驱动器。 它是否应该能够枚举为数据驱动器?

    它使用 ext4 文件系统进行格式化、无法被 Windows PC 识别。
    在连接到 Linux PC 时、它应该被识别为/dev/sda。

    此外、我想确认、我们提供的 SSD 是否旨在连接 TUSB9261 的 SSD 侧、还是连接到 PC、然后通过 TUSB9261 将数据发送到 SATA?

    通过 TUSB9261 从 PC 向 SATA 发送命令。

    对于需要发送的这些命令、它们是否仅从 Linux 上的命令提示符发送?

    是的、没错。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    好的、明白。 很有道理。  完成设置后、我可以在结束时进行测试、我会让您知道我在结束时看到的内容

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的客户在开发方面有点匆忙、因此我期待尽快收到您的回复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我完全理解、抱歉等待。 当我正在努力为 Linux 设置主板时、我能够找到一个安装了 Raspbian 的 Raspberry Pi、因此我继续尝试客户通过 NVMe M.2 盘柜提供的 SSD。

    使用 Raspberry Pi、我可以看到 SSD 出现、但是、一旦检测到/尝试安装、我就会收到此错误:  

    我尝试检查这可能表明什么(我不太熟悉 Linux)、通过命令窗口发送一些命令后、得到了以下结果:

    看起来 SSD 可能已损坏、可能需要重新格式化。 此 SSD 可能已损坏吗? 或者客户是否认为这可能是设置问题?

    如果 SSD 确实需要重新格式化、是否可以、或者 SSD 上是否有重要文件?  客户是否有任何具体说明?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我怀疑这是一个设置问题。
    您能否先在指定的设置中执行此操作?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我想我在我这边看到了这个问题 只需确认、该 SSD 是否意味着通过 SATA 端的 TUSB9261 连接? 我认为它会连接到 PC、然后通过 TUSB9261 与 SATA 驱动器通信、但如果它连接到 SATA 侧的 TUSB9261、那么我认为我的设置不正确、我会相应地进行修复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    连接到 TUSB9261 的 SATA 侧。
    您是否收到了 Nicholas 的测试环境?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您是否参考了测试设置文档和.bin 文件? 是的,我从 Nicholaus 收到这些文件,我只是没有意识到 M.2 SSD 是要为 SATA 驱动器端,而不是 USB 端,这是我的错误。

    当我今天尝试进行此设置时、我意识到实验室中没有 SATA 转 M.2 盘柜、我不确定是否随 SSD 一起发送。 我已经提前订购了、它应该是明天在这里、或者下周在星期一、有了之后、我将执行测试环境文档中注明的所需测试。 很抱歉等待。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我收到了 SATA 到 M.2 盘柜、并且我能够看到 SSD 出现在主机 PC 上:

    这是当我查看主机上的 SSD 时出现的情况、因此我想确认这是否是预期找到的内容、或者这里是否存在不存在的文件。

    此外,我尝试打开这个“丢失+找到“文件夹,但我的意思是“权限被拒绝“错误。

    接下来的步骤是获取与测试环境一起发送的文件、将它们放入此 SSD 中、然后测试测试测试环境中指定的命令。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是很好的,它的工作。
    我正在等待下一个结果。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    今天、我尝试对此进行一些测试、但遇到了一些问题。 也就是说、当我尝试发送测试环境中列出的任何命令时、我会收到使用 auth_device.bin 的错误、指出列出设备目录时是一个未知的命令字节。 我可以说、我们的器件目录是/media/admin. 我看不到与之关联的/dev/sdX。 我是在某处遗漏了它、还是设置中可能存在问题?

    我不是最熟悉 Linux 命令的人、因此解释此命令的作用可能会有所帮助。 我目前的假设是、它会将附件文件(如 auth_device.bin)发送到 SSD。

    此外、我尝试通过主机上的文件管理器手动将这些文件移动到 SSD、但是我遇到了“权限被拒绝“提示。 情况不应该如此、对吧?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果设备目录是/media/admin、则需要在此处发送命令、因此请更改目标。
    此外、该命令不用于发送文件。
    此命令用于配置 SSD。
    它随附的文件一起发送、作为有关设置的详细信息。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我尝试再次发送命令与驱动器的正确地址,我相信,我右键单击了文件管理器中的驱动器并复制了路径,所以希望这是有效的这个测试。

    但是、发送这些命令时仍会出现问题。 我在包含.bin 文件的文件夹中打开终端、并从那里发送了命令。 我将附上我保存用于测试测试测试环境文档e2e.ti.com/.../TUSB9261-_2600_-Linux-Terminal-Log.txt 中记下的两个成功命令的日志

    请查看此内容并告诉我您是否可以查看是否有任何关于问题的说明。 我看到测试环境提到了 SCSI 设置、我将看到我可以如何处理这些设置、并看看是否会出现这种问题、尽管我不确定会不会出现这种情况、但前提是我们通过 USB 电缆连接到 TUSB9261EVM 和 SSD。

    谢谢、

    Ryan