This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:发送数据失败

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468075/tusb9261-failure-to-send-data

器件型号: TUSB9261

工具/软件:

您好的团队、

我连接了 CPU 和 SSD,并发送了 ATA PATHROGH (12 ),有些命令通过,有些没有。
我尝试发送 ATA 命令(SSD 原始命令)+其他数据(512 字节)、但似乎失败的数据发送不正确。
是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉跳进、但从我在日志中看到的内容来看、-i选项似乎设置不正确(选项看起来没有问题)-s
    用于的连字符似乎-i与用于的连字符不同-s
    您能否确保它们匹配并重试?


    此致、
    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    “好的,我知道你喜欢我。“ 我做了这个改变,我至少得到了一些不同的结果,虽然仍然不是正确的: e2e.ti.com/.../Updated-log-capture.txt

    我注意到的一件事是尝试发送这些命令之外,我注意到我无法从 SSD 发送文件,它给了我一个权限被拒绝的错误。 将驱动器重新格式化为 EXT4 是个好主意、看看是否可以解决该问题? 如果您、我可以继续尝试一下。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    似乎没有根据日志发送正确的命令。 您可以使用以下命令吗?

    sg_raw -r 512 "Destination Directory (SSD directory)" a1 2a 25 52 00 00 00 00 00 81 00 00

    另外、您是否可以在发送文件时尝试以下命令?

    sg_raw -r 512 -i auth_device.bin "Destination Directory (SSD directory)" a1 2a 25 51 00 00 00 00 00 81 00 00

    作为预防性检查、目标目录也可以指定绝对路径、那么您也可以尝试该选项吗?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我也尝试了这些命令,我仍然看到“是一个目录“返回。 它似乎只是 ping 查看它是否存在、或者像您所说的那样返回错误:

    e2e.ti.com/.../6_2D00_19-Test-Commands-Log.txt

    您认为导致这些错误的原因是什么? 与 SCSI 有关、或者可能是权限?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于未正确指定设备文件、您似乎遇到了错误。 您当前指定的可能是设备挂载的目录。 我相信您应该指定原始器件文件。

    请尝试使用'lsblk'命令查找它

    lsblk
    NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
    sda           8:0    0   120G  0 disk 
    |-sda1        8:1    0 119.1G  0 part /media/XXXX

    如果设备是这样装入的、请指定 “sda" 目录“目录并发送命令。
    例如、当您发送 Identify device 命令时、成功会是这样的。
    e2e.ti.com/.../COM8_5F00_202506_5F00_20_5F00_124833.log

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

      Ryan 今天到场、将继续收看下一个星期一。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    对不起,迟来的答复,我是出去星期五和星期一发热。

    我像你说的一样寻找/sda 目录,并找到了作为/dev/sda1 列出的驱动器. 我尝试用它进行测试,我相信它似乎更符合命令的期望。 但是、我收到以下错误消息:“/dev/sda1:权限被拒绝“。 如果我不得不猜测、这意味着最初格式化的所有者/PC 是唯一可以发送此命令的 PC。

    关于接下来要测试什么的任何建议?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    我很高兴听到你感觉更好。 请继续好好照顾自己。

    关于错误消息:
    /dev/sda1: Permission denied
    —这很好地表明了问题。 使用的命令似乎需要 root 权限、但在没有 root 权限的情况下执行、这很可能是系统拒绝访问的原因。

    作为解决方案、请尝试sudo在您使用的命令的开头添加。

    例如:

    sudo sg_raw -r 512 /dev/sda a1 28 2d 00 00 00 00 00 00 ec 00 00

    你能尝试一下,让我知道它是否有效吗?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    好电话、看起来像修复了它。 我能够成功发送命令、以下是测试环境中列出的三个命令的结果: e2e.ti.com/.../Sudo-Results.txt

    从我所能说的与测试文件环境相比、我们看到“failure command“(失败命令)超时并返回一个错误的问题。 同时、一个成功的命令“sudo sg_raw -r 512 -i auth_device.bin /dev/sda1 A1 28 2d 51 00 00 00 00 00 81 00 00“返回正确的结果、而另一个命令看起来可能有不正确的响应。

    请看一下、让我知道您的想法、我相信接下来的步骤将是获得协议分析器、并找出其他命令超时的原因。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我最终在完全相同的情况下. 我很高兴问题已得到解决。
    我也同意下一步。 如果您可以使用协议分析器来找出原因、那会很好。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我正在努力获得我需要的设置,即,分析仪本身和软件到我可以使用的计算机上,我会让你知道,一旦我有了它的设置,我看到什么.

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    几天过去了、你们到底进展如何?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    很抱歉等待。 在发送这些命令时、我在使用协议分析器来记录协议时、在获得所需的软件方面遇到了一些问题。 下载软件后、我应该能够获得一个录制文件与您共享。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我懂了。 我将等待您的更新。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能分享一下这个状态吗?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我很抱歉等待。 我的软件已获得批准、因此我安装了该软件、但是我们目前需要多个项目的分析仪。 我应该能够得到一个机会明天我相信捕获一个跟踪,这样我可以发送给你审查,我们可以看到是否有任何迹象表明这一超时正在发生。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我懂了。 我将等待您的报告。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我得到了通过 TUSB9261 从 Linux PC 向 SSD 发送失败命令的迹线。 但是、观察跟踪似乎根本没有发出命令。 没有任何 USB3 SS 活动的迹象、只有在命令超时后 SSD 断开并重新连接、看起来像:

    此命令是否可与其他 SSD 一起使用、但没有任何问题? 或者、您在任何 SATA 到 M.2 连接中看到的问题是否存在?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    抱歉、我不完全明白、所以我有一个问题。
    该命令是不是从 SSD 发送的、还是从 TUSB9261 发送的?
    我相信它大致如下图所示、但在查看 USB 分析仪时、您是否看到了信息 from① 或 ②?

    >>此命令是否可以与其他 SSD 一起使用、但没有问题?  
    我没有使用其他 SSD 测试它、因为我只有一个启用了命令的 SSD、我发送给您。

    >>或者您在任何 SATA 到 M.2 连接中看到的问题是否存在?
    我不确定这意味着什么。 您能解释一下吗?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    抱歉、我不完全理解、所以我有一个问题。
    该命令是不是从 SSD 发送的、还是从 TUSB9261 发送的?
    我相信它大致如下图所示、但在查看 USB 分析仪时、您看到的信息是 from① 还是 ②?

    例如、当我在主机 PC 的命令提示符中键入命令时、Linux OS 会通过 TUSB9261 将命令发送到 SSD。 此命令是否旨在使 SSD 向 PC 发送命令? 我认为该命令旨在由 PC 发送以读取数据或配置 SSD。

    USB 分析仪位于 Linux PC 和 TUSB9261EVM 之间。 信号从 PC 发送、通过 USB 分析仪路由、以便在信号通过时读取信号、并记录数据以准确查看发送的内容、然后再返回 TUSB9261EVM。 在 TUSB9261 和 SSD 之间、我们没有任何能够监听的分析仪。

    我不确定这是什么意思。 您能解释一下吗?

    为了使用此 SSD 进行测试、因为它是一款 M.2 NVMe SSD、我们使用 SATA 转 M.2 SSD 机柜来将 TUSB9261 连接到 SDD、因为我们无法将 TUSB9261EVM 直接连接到 SSD。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    应该是、当我在主机 PC 的命令提示符中键入命令时、Linux OS 通过 TUSB9261 将命令发送到 SSD。 此命令是否旨在使 SSD 向 PC 发送命令? 我认为该命令应该由 PC 发送以读取数据或配置 SSD。

    如您所述、从 PC 发送命令以从 SSD 读取数据或更改 SSD 的设置。

    我们将 USB 分析仪置于 Linux PC 和 TUSB9261EVM 之间。 信号从 PC 发送、通过 USB 分析仪路由、以便在信号通过时读取信号、并记录数据以准确查看发送的内容、然后再返回 TUSB9261EVM。 我们没有任何能够监听 TUSB9261 和 SSD 的分析仪。

    感谢您的解释。 我现在了解了设置。

    为了使用此 SSD 进行测试、因为它是 M.2 NVMe SSD、我们使用 SATA 转 M.2 SSD 机柜来将 TUSB9261 连接到 SDD、因为我们没有任何方法将 TUSB9261EVM 直接连接到 SSD。  [/报价]

    我们还使用适配器将 SSD 转换为 SATA、以便将其连接到 TUSB9261、因此条件应该相同。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    好的、明白。 如果可能、我将继续尝试查看是否可以获得正确的布线、以查看主机 PC 是否正常通信。 我应该能够尝试已知良好的命令并查看这些命令也返回了什么。 理想情况下、我们将在 USB 线路上看到一些活动、这表明至少正确发送了命令、这样我们就可以在两者之间进行比较。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为这是一个好主意。 我期待着你们的努力。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在收集数据、我们将于 7 月 22 日准备好更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [quote userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468075/tusb9261-failure-to-send-data/5927475 如果可能、我将继续尝试查看是否可以获得正确的布线、以查看主机 PC 是否正常通信。 我应该能够尝试已知良好的命令并查看这些命令也返回了什么。 理想情况下、我们将在 USB 线路上看到一些活动、这表明至少正确发送了命令、这样我们就可以比较两者。

    我被告知、将在第 22 次会议上有最新情况。 怎么回事? 您能否提供状态更新?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我的鸡巴在裤裆里跳动,不停地跳动。

    我尝试通过比较好的命令与失败的命令来收集一些数据、下面是我迄今为止发现的:

    使用已知良好的命令 sg_raw -r 512 /dev/sdX A1 28 2D 52 00 00 00 00 00 81 00 进行测试时、这是 分析仪看到的结果。 看起来、从我可以看出、命令以传输 0 在这里发送、传输 1 返回从 SSD 发送回的数据。 分析器中提供的数据与 Linux 操作系统中返回的数据相匹配、因此我认为这些数据是一致的。 看起来命令按预期工作。

    使用失败的命令进行测试时: sg_raw -s 512–i set_auth.bin /dev/sdX A1 0A 25 00 00 00 00 00 00 81 00 00、这是分析仪看到的。 从这里,它看起来像传输 0 和 1 看起来很好,传输 1 从 set_auth.bin 文件发送数据到 SSD。 但是、在传输二时、似乎发生了超时、因为您可以注意到、该传输与下一个传输之间存在 20 秒的间隔、这在已知良好的命令上不存在。 之后、看起来 SSD 可能会暂时断开连接、这会提示 Linux 系统向 SSD 请求描述符和其他信息。 所以在我看来、这种命令可能会导致某种类型的中断。

    我将进一步比较这两种情况、看看我是否可以注意到任何其他差异、或者是否有任何其他可能导致这种情况的迹象。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我懂了。 感谢您的持续调查、我期待您的调查结果。

    从这里,它看起来像传输 0 和 1 看起来很好,传输 1 从 set_auth.bin 文件发送数据到 SSD。 [/报价]

    假设 TUSB9261 正在正确转换 SG_RAW 命令并将其发送到 SSD、无论它是成功还是失败、这是正确的吗?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    假设 TUSB9261 正确转换了 SG_RAW 命令并将其发送到 SSD、无论该命令是否成功?

    我认为情况很可能是这样。 信息似乎通过 TUSB9261 正确发送到 SSD。 在这 20 秒内、SSD 似乎正在冻结或尝试配置自己、因为我认为这是命令尝试执行的操作、在超时和重置之前。 根据我能说的、其他命令都可以正常工作、因此可能是这个特定的命令导致了问题。

    我将尝试查看在这 20 秒的时间范围内是否有任何其他信息、可能是在 USB2 侧还是在 FS / LS。 现在、我看到的唯一主要区别是失败命令的超时时间。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    信息似乎是通过 TUSB9261 正确发送到 SSD。

    您是否对此假设有任何依据? 例如、使用调试工具确认从 TUSB9261 发送到 SSD 的命令。

    如果命令真正正确转换并到达 SSD、则表明 TUSB9261 没有问题。 但是、如果存在任何导致 SSD 故障的转换错误、则可能表明存在问题。 很抱歉详细、但我想找出问题。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    不用担心,最好是详细和准确的这一点,而不是只是猜测。 我不是最熟悉对这些协议跟踪进行解码和分析的人、但我认为、确保正确接收这些命令的最佳方法是查看跟踪并查找确认或 ACK 数据包、这基本上会告诉主机 PC 器件已成功接收到发送的信息。

    如果我可以查看命令发送时间附近并找到此信息、那么这将告诉我们命令正在通过器件发送和接收。 我将在内部仔细检查、确认是否已发送命令、或者是否有更好的方法来确定 TUSB9261 是否阻止了该命令。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢你。 我希望我们能取得良好的成果。 如果有任何更新或进展、敬请分享。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我有一个建议。 是否可以通过从控制台进行调试来检查命令详细信息和其他信息? 你怎么看?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我 认为它可以提供更多结果/证据、但我不完全熟悉如何使用控制台来调试此问题。 您对此有何想法? 尝试不同的命令来查看某些命令是否导致了该问题? 或者、除了“已完成“或“错误“之外、是否有办法返回更详细的信息?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    这与 TUSB9261PvP 相关、我相信可以从引脚 5 和 6 获得调试信息。

    信息应如下所示。

    e2e.ti.com/.../2046.Debug.log

    您能否在内部查看?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我明白您现在的意思、我们确实有这种能力、是的。 我可以研究这是否会有所帮助、我知道我需要修改 EVM、以便组装此跳线并监控 UART TX/RX、因此我需要在后台执行该操作来监控这种情况、还需要尽可能从我们这边调整固件以启用这些调试消息。

    尽管如此、这为我们提供的信息主要是关于正在建立的连接和所连接的 SATA/M.2 驱动器的规格。 我不确定它会提供更多有关命令本身的数据、但以后获取作为证据还是不错的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我明白,明白。 如果可以捕获数据、最好这样做。

    我认为、隔离问题最简单的方法是使用 SATA 分析仪。 您的公司是否有可用的产品? 如果您对隔离问题有任何其他建议、如果您也可以尝试一下、我将不胜感激。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    好了、我会继续尝试将其添加到我们的 EVM 进行监测。 也许它会告诉我们当这些重置似乎发生时发生了什么情况。

    我相信、找出问题的最简单方法是使用 SATA 分析仪。 您的公司是否有可用的产品? 如果您对隔离问题有任何其他建议、如果您也可以尝试这些建议、我将不胜感激。

    不幸的是,我们的团队没有 SATA 分析仪,我也不 相信我们会找到一个. 我会看看我们是否有任何其他方法来隔离问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    了解一下、我将继续、尝试将该内容添加到我们的 EVM 上进行监控。 也许它会告诉我们当这些重置似乎发生时发生了什么情况。

    我懂了。 首先、请继续执行上述步骤、感谢您的努力。 此外、如果您有任何好的建议、请予以实施。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    现在等待 EVM 从焊接作业恢复、我将在重新安装并测试 UART 功能后告诉您。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们公司将于 8 月 9 日至 17 日关闭,因此在此期间我将无法回复。 如果您可以执行任何操作(包括获取调试信息)、能否在这段时间内试用一下?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    是的、我将努力完成此测试、并反馈当时我找到的结果。 很抱歉等待。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我将 EVM 与 UART 调试引脚焊接在一起、并且一直在与我们的其他某个 EVM 配合使用、以便可以看到调试输出。

    但是、在配置串行端口时、我遇到了一些问题、因此我尝试找出问题。 我看到 TUSB9261 提供了数据、因此毫无疑问、这只是一个配置问题。 我将继续处理此问题、并尝试在 2018 年 8 月的星期一上获得更新。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于我们已于 2018 年 8 月 8 日通过、您能否提供最新进展情况?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我在按预期运行设置时仍遇到问题、我已尝试刷写我正在使用的两个器件的软件来尝试完成这些设置、但我仍然看到问题。 我将研究 TUSB9261 的软件方面、看看是否有波特率设置错误、以及尝试不同的 COM 端口板。

    我这边有个问题、只是为了确保我没有遗漏任何内容、您所在的组还使用了 115200 的波特率从电路板的调试中读取数据、对吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    理解了、我们期待您的更新。

    我有一个问题,只是为了确保我没有遗漏任何东西,你的团队还使用了 115200 的波特率从你的板调试,正确吗?

    是的、我们使用的波特率为 115200。

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    明白了、感谢确认。 我将尝试让这个工作,以便我们可以尽快获得更多的信息。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     

    获得了、感谢您的确认。 我将尝试使此功能生效、以便我们尽快获得更多信息。

    已经差不多一个星期了;我想知道在解决这个问题方面是否有任何进展。

    我们有机会在我们这边使用一个总线分析仪、我想分享一下结果。

    检查 SATA 协议后、发现如下:

    • 第一个图像对应于成功执行的命令。

    • 第二个图像对应于失败的命令。

    从第一个图像来看、似乎已正确发送命令以及 512 字节数据。 相比之下、在第二个图像中、命令加 512 字节数据似乎没有正确传输。

    根据这些观察结果、TUSB9261 可能未正确转换命令。 你对此有何看法?

    此致、

    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Ryan 将于明天下班。 他会有一个回应。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我真的很抱歉等待。 我一直在努力得到一个工作的设置, 并已经离开办公室的最后几天,因为健康的原因。

    我不熟悉 SATA 协议跟踪、因此我不能说根据您提供的屏幕截图、我确切知道这里发生了什么。 但是、我确实看到使用失败的命令似乎没有传输数据。 失败命令可能会导致 TUSB9261 的固件停止、但我不确定。  

    对于正在发送的命令、是否可以帮助我了解命令末尾的这些值用于通信/设置:“A1 0A 25 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 “。

    “sg_raw -s 512–i auth_device.bin /dev/sdX A1 28 2d 51 00 00 00 00 81 00 00“

    “sg_raw -s 512–i set_auth.bin /dev/sdX A1 0A 25 00 00 00 00 00 81 00 00 “

    例如、对于上面的两条命令、主要区别在于要发送的文件以及相关的命令参数。 我的理解是、上述两条命令都发送了 512 位的.bin 文件、其中操作码 A1 用作直通操作码。 但是、这两条命令之间的 CDP 有哪些差异可能导致此问题? 是否可以将第一个命令与 set_auth.bin 文件一起使用?

    如果您有有关正在发送的命令的更多详细信息、或者我可以 研究这些 SG_RAW 命令使用的格式以及所使用的命令参数的含义、我将不胜感激。 我将继续努力使 TX/RX 设置也正常工作、我不确定为什么会令人头疼。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    sg_raw -s 512 –i set_auth.bin /dev/sdX a1 0a 25 00 00 00 00 00 00 81 00 00

    旨在启用 SSD 上的一项功能。 set_auth.bin 文件指定了启用此函数的详细信息。 因此、即使您使用此命令发送 auth_device.bin、也不太可能正常工作。 即使是、详细信息也会有所不同、因此必须使用 set_auth.bin。

    另一方面、该命令:

    sg_raw -s 512 –i auth_device.bin /dev/sdX a1 28 2d 51 00 00 00 00 00 81 00 00

    将在该功能启用后发送。 该函数返回 512 字节的数据、反映了该函数的当前状态、如 auth_device.bin 中指定。 如果尚未启用该功能、它将返回 512 字节的看似随机数据。

    有关这些命令的更多详细信息、搜索 SG3_utils 应提供各种有用的参考。

    此致、

    Yuya