This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:发送数据失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468075/tusb9261-failure-to-send-data

器件型号: TUSB9261

工具/软件:

您好的团队、

我连接了 CPU 和 SSD,并发送了 ATA PATHROGH (12 ),有些命令通过,有些没有。
我尝试发送 ATA 命令(SSD 原始命令)+其他数据(512 字节)、但似乎失败的数据发送不正确。
是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。 我可以在线找到器件型号、并获取我需要的所有信息。 要回答您的问题、是的、我们需要所有信息、例如价格证明和制造国家/地区。 我已准备好 SSD 进行配送、我一有一个配送编号就会联系到我。  

    感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SSD 已安全到达。
    非常感谢您在这段较长的时间内提供的支持。