This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:DS125BR401A 需要 SigCon 中继器配置文件

Guru**** 2927520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599414/ds125br401a-need-sigcon-repeater-profile-for-ds125br401a

部件号: DS125BR401A
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好:  

我需要访问 DS125BR401A 的 SigCon 中继器配置文件。 SNLU178A 中的信息似乎表明此部件的配置文件包含在“NLC056"中“中、下面的链接表明它仅可通过安全站点获得。

我正在为 PCIe 2.0 x 4 链路设计转接驱动器参数、因为我遇到了链路限制其性能的一些信号完整性问题。  

在将参数连接到转接驱动器的 I2C 总线之前、是否可以离线设计这些参数? 我目前没有 USB2ANY 适配器可与芯片通信。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745448/ds280mb810-ds280mb810-snlc056

-Sai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    SigCon Architect 网页上提供了申请访问文件夹 SNLC056 的链接。 它的名称如下:

     SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES— SigCon Architect 中继器配置文件 v1.1

    如此处所示

    可以创建 EEPROM 文件来配置器件、但这需要使用 Flash Center 或类似的器件。 SigCon Architect GUI 可在演示模式下使用、创建此 EEPROM 文件并保存包含所需器件设置的相应.hex 文件。

     

    此致、

    GREG