This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:位时间

Guru**** 2687835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599590/tcan1043-q1-bit-time

器件型号: TCAN1043-Q1

您好的团队、

我的客户想知道这些参数的数据范围 tBIT (BUS)、tBIT (RXD)、TREC 何时  tBIT (TXD)=4us 。 因为它们使用的数据速率仅为 250kHz。

image.png

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elleen:

    遗憾的是、我们不会指定较慢的速率、因此建议将表征数据视为 4us/250kHz 慢数据速率附近的小加性误差。

    即、使用具有 500ns 偏移的相同参考来估算:

    • tBIT (bus):4us +(–65 ns… + 30ns) 即 3.935us 至 4.030us
    • tBIT (RXD) 4us +(–100ns ...+ 50ns) 即、3.9us 至 4.05us
    • TREC 与指定的相同、因为是 tBIT (RXD)- tBIT (BUS)、谢谢。

    此致、

    Michael。