This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:启动振幅寄存器

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598488/lmh0387-launch-amplitude-register

器件型号: LMH0387

  尊敬的团队:

你能就我的问题向我提供建议吗:

LMH0387 数据表的第 18 页说明、寄存器地址 02h 位 6 至 3 设置启动振幅微调控制。 标称启动振幅的默认值为 0110。

问题 1: 当位 6:3 中的值减小或增大时、除了 0111 之外、该索引用加 (+) 表示       (–2%) 情况。 设置 1001 到 1111 指数是否为–24%到–60%、而不是+24%到+60%?

 问题 2: 当位 6:3 设置为 0000 (+20%) 时、器件经过优化以处理输入、即 Launch          振幅是 960 mV (800 +20%)(或者 480mV:400 +20%(如果 bit7 =1)?  

MITA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、  

    1.数据表正确无误。 最小振幅为标称值的–2%。  

    2.是的,你的理解是正确的。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-San,

    您回答数据表是正确的。

    但是,这对我来说是一种束缚。

    从默认值递增或递减索引、 启动振幅为有符号+。

    我怀疑标称值的指数是递增的、因此  发射振幅正在递减 (有符号 - )。

    您能 再次检查一下吗?

    MITA

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ s

    启动均衡器输入的振幅优化微调。

    0000: + 标称值的 20%。

    0001: + 标称值的 16%。 0

    010: + 标称值的 12%。

    0011: + 标称值的 9%。

    0100: + 标称值的 6%。

    0101: + 标称值的 3%。

    0110:标称值

    0111:与标称值相差–2%。

    1001: + 标称值的 24%。

    1010: + 标称值的误差为 29%。

    1011: + 标称值的 34%。

    1100: + 标称值的 40%。

    1101: + 标称值的 46%。

    1110: + 比标称值高 53%。

    1111: + 标称值的 60%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表正确。 可以在这个 e2e 帖子中找到该原因:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/265953/lmh0387-launch-amplitude-fine-control-resister-02h-6-3?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Lmh0387#

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-San,

    感谢您发送编修。

    MITA