This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:如何在使用 DRP 模式时连接 VDD 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM, TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597261/tusb321ai-how-to-connect-vdd-pin-when-using-drp-mode

器件型号: TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321、TUSB320 、TUSB320EVM

您好的团队、

我认为使用 TUSB321AI 将 USB-C 接口电路设为 DRP。

该电路配置为支持 DRP(双角色电源)模式。
但是、当 TUSB321 用作器件时、我们希望电路仅由主机的 VBUS 供电。
因此、如所附方框图所示、我们认为 TUSB321 的 VDD 应由两个电源(VBUS 和另一个板载电源)供电、使用两个理想二极管或背对背 FET。

在这种情况下、将该 IC 的 VDD 引脚连接到电源的建议方法是什么? blockdiagram.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议了解 TUSB320EVM 如何为 TUSB320 供电。 它可以选择通过 Type-C、Micro-B 或外部电源供电。 此 EVM 还可与 TUSB321 搭配使用、因此在该 EVM 上布置电源的方式也应该适用于此应用。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan