This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS42MB200:适用于 1.2Gbps CML 2:1 多路复用器/1:2 分离器应用的建议

Guru**** 2987790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS42MB100, DS42MB200, DS15MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594633/ds42mb200-recommendations-for-1-2-gbps-cml-2-1-multiplexer-1-2-splitter-applications

部件号: DS42MB200
主题中讨论的其他部件: DS42MB100、、 DS15MB200

尊敬的 TI 团队:

请参考您使用 TI 器件进行高速 CML 信号布线的相关指导。

我们正在寻找能够支持以下功能的组件:

  • 2:1 高速多路复用器  

  • 1:2 分离器(一个 CML 差分输入到两个输出)

  • 目标数据速率:约 1.2Gbps

  • 信号:CML、差分

我的问题是:

  1. TI 是否会提供任何适用于 1.2Gbps CML 应用的器件作为 2:1 多路复用器或 1:2 分离器?

  2. 如果是、您能否推荐在此数据速率下保持信号完整性的合适器件(例如,任何高速信号调节器,交叉点开关,缓冲器 IC 等)?

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TI 是否提供任何适合 1.2Gbps CML 应用的器件作为 2:1 多路复用器或 1:2 分离器?

    您是否正在寻找一个可以同时执行这两项操作或每个角色一项操作的设备?  

    我相信就您的需求而言、DS42MB100 和 DS42MB200 将是我们最接近的器件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我希望看到针对独立器件和具有多种功能的 IC 的建议。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    纵观我们的产品组合、我相信我们唯一最适合的选择是 DS15MB200 或 DS42MB100。 在这种情况下、我们没有任何独立器件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan