This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22EVM-CAT:主机 PC 器件驱动程序显示为未知 USB 器件(器件描述符请求失败)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22EVM-CAT, TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593903/tusb2e22evm-cat-host-pc-device-driver-is-showing-as-unknown-usb-device-device-descriptor-request-failed

器件型号: TUSB2E22EVM-CAT
Thread: TUSB2E22 中讨论的其他器件

大家好、我正在尝试使用 TUSB2E22EVM-CAT 模块启用 eusb2 中继器。(eUSB2 到 USB2)
我将按照以下步骤操作:

将主机连接到中继器-->启用 VBUS(仅使用 VBUS 为 EVM 上电)

  1. 重置重复器
  2. 在 HS 模式下启用器件 eusb PHY 并开始发送一些 HS 测试数据包。
  3. 主机 PC 器件管理器显示对器件的检测、但生成错误、显示为“未知 USB 器件“(器件描述符请求失败)
  4. 尝试使用不同的 EQ 电平和两个通道、显示相同的行为。
  5. 我确认了从 PHY 到示波器上中继器的输入 eusb2 数据包。
  6. 在 FS 速度下也观察到同样的行为
  7. 随附的是该设置的方框图。  
  8. image.png
  9. FYI eusb2 器件是我们的 QC eusb2 PHY(未启用控制器)、但 phy 发送 eusb2 数据包
  10. 如果我缺少任何步骤、请告诉我。 或者、让我们知道中继器期望将其转换为 USB2 信号、并可 在主机 PC 中作为 USB2 设备被检测到。
  11. 如果您需要有关设置的更多信息、也可以随时查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaykumar:

    为了便于说明、您在中使用的是哪种配置? 根据您的方框图、这是连接到 eUSB2 器件的 USB2 主机吗? eUSB2 器件是发送测试数据包、还是 USB2 主机?

    eUSB2 器件应通过 eDP/DM 将 TUSB2E22 配置为器件。  

    在 HS 模式下启用器件 eusb PHY 并开始发送一些 HS 测试数据包。

    您指的是启用设备 eUSB PHY? 您指的是为 PHY 供电吗? PHY 是否在发送这些测试数据包之前配置中继器?

    主机 PC 设备管理器显示对器件的检测、但给出未知 USB 设备(设备描述符请求失败)的错误

    如果测试数据包来自中继器、则主机 PC 甚至不应检测到器件。 它确实检测到它这一事实表明它可能会看到中继器板上的终端、但没有实际信号。 是否可以在发送测试数据包时监控 USB 通道、以确认测试数据包是否通过中继器发送?

    如果 USB 侧没有信号、则中继器可能未配置为设备/外设模式。

    FYI eusb2 器件是我们的 QC eusb2 PHY(未启用控制器)、但 phy 发送 eusb2 数据包

    “未启用控制器“是什么意思? TUSB2E22 是否没有控制器设置模式? 通常、控制器负责通过 eDP/eDM 通道配置中继器模式。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    澄清一下、您在哪种配置中使用此配置? 根据您的方框图、这是连接到 eUSB2 器件的 USB2 主机吗? eUSB2 器件是发送测试数据包、还是 USB2 主机?

    是、USB2 主机 (PC) 通过中继器连接到 eusb2 器件。 eUSB2 器件将 HS 测试数据包发送到中继器。

    eUSB2 器件应通过 eDP/DM 将 TUSB2E22 配置为器件。

    您能否提供有关以下要点的更多详细信息:“ eUSB2 器件应通过 eDP/DM 接口将 TUSB2E22 配置为器件。“ 器件要实现此配置、需要执行哪些具体步骤?


    启用设备 eUSB PHY 意味着什么? 您指的是为 PHY 供电吗? PHY 是否在发送这些测试数据包之前配置中继器?

    是、PHY 已上电并准备好发送数据包。 但是、在传输这些数据包之前、它没有配置中继器。 您能否说明需要在 PHY 端进行哪些配置来实现该功能?

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593903/tusb2e22evm-cat-host-pc-device-driver-is-showing-as-unknown-usb-device-device-descriptor-request-failed/6142106

    如果 USB 侧没有信号、则中继器可能未配置为设备/外设模式。

    [/报价]

    我们尝试使用 Keysight 端接板检查 USB2 信号、但在示波器上未观察到信号。

    您的意思是“没有启用控制器“? TUSB2E22 是否没有控制器设置模式? 通常、控制器负责通过 eDP/eDM 通道配置中继器模式。[/报价]
    我们目前正在仅 PHY 模式下进行测试、因此控制器尚未启用。 是否可以在没有控制器的情况下仅使用 PHY 信号配置中继器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaykumar:

    我们目前正在单独 PHY 模式下进行测试、因此控制器尚未启用。 是否可以在没有控制器的情况下仅使用 PHY 信号配置中继器?

    配置中继器需要控制器、如果没有控制器设置中继器、则中继器不会进入设备模式、也不会将测试数据包发送到 USB2 引脚、因此示波器没有在 USB2 通道上看到任何数据。

    在发送测试数据包之前、确认 eUSB2 PHY 和中继器之间是否有任何通信的一种方法。 如果未发送、则可能未发送中继器。

    eUSB2 规范的第 5 节概述了中继器配置和操作的过程。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan