This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:询问 TUSB9261

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594228/tusb9261-question-about-tusb9261

器件型号: TUSB9261

您好:

TUSB9261 芯片、VBUS 电压输入为 5V。 根据下图、USB 电压信号进行了分压、但根本无法识别 USB 信号。 移除 R7 并将 R6 替换为 0 后、可以正常识别 USB、并且 USB 转 SATA 功能也正常;  
但根据手册、VBUS 的电压范围仅为 0-1.155V。 USB_VBUS 引脚可以直接连接到 5V 吗? 如果直接连接到 5V 电压、它如何正常工作?

4.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    正如您所指出的、电压范围不应超过 1.155V、因此电压输入应该会损坏器件。

    您能否监测输入端和 R6 处的 USB_VBUS 引脚、以确认 R6 处的电压为 5V 并按预期降低? 我不建议将 5V 电压直接连接到此引脚、因为我们无法保证正常的功能。

    连接的 USB 电缆是否提供 5V 电压、对吗? 这也可以使用 EVM 进行测试吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan