This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB1310A:关于 1.8V 数字 I/O 的直流特性

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310, TUSB1310A, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591164/tusb3410-tusb1310a-about-the-dc-characteristics-for-1-8-v-digital-i-o

器件型号: TUSB3410
主题中讨论的其他器件: TUSB1310A、TUSB1310

大家好、E2E 专家:

关于 TUSB3410A 数据表第 4.5 节所示的 1.8V 数字 I/O 的直流特性、

如果我使用 Xilinx Versal 作为 USB 链路、但 XPIO 电压仅高达 1.5V、是否能满足 VDDS = 1.4V 至 1.6V 的运行要求?

1.5V 时会有什么风险? 如果信号电压电平不能与 TUSB1410A 搭配使用、有哪些解决方案可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在这里看到了一些不同的设备名称、具体来说是哪种设备? TUSB3410 或 TUSB1310A、

    根据数据表、如果 VDDS 为 1.4V 至 1.6V、则 1.5V 的信号可以作为高电平信号、

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我为这个混乱而道歉。

    内容有误 — 我想通篇讨论 TUSB1310A。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    根据 1.8V 数字 I/O 直流特性的测试条件、如果我的信号电压电平为 1.5V、VDDS 为 1.5V。 因此、我的 VIH = 0.65x1.5 = 0.975V、VOH = 0.75x1.5 = 1.125V。 这种理解是否正确?

    f VDD1P8 提供 1.8V、但 Xilinx Versal XPIO 电压为 1.5V、1.5V 时会有什么风险? 如果 TUSB1310A 不能使用信号电压电平= 1.5V、有哪些解决方案可用?

    谢谢

    Redick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Redick:

       TUSB1310 的 VDDIO 的最小电源电压为 1.62V。

      IO 太多、我认为电平转换器不起作用。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我对 VDDS = 1.4V 至 1.6V 规格感到困惑 — 这些测试/运行条件有哪些情形?

    谢谢

    Redick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是美国国庆节、因此、可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    谢谢您,希望尽快收到您的答复。

    Redick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Redick:

      我们 从 TI IO 库中复制了信息、但 TUSB1310 从未使用 1.5v IO。

      此外、TUSB1310 是 NRND、这意味着不推荐在新设计中使用。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我仍然感到困惑。 您能否阐明 VDDS = 1.4V 至 1.6V 的含义?

    此外、对于 1.5V XPIO 电压为 Xilinx Versal、是否有可用的解决方案?

    谢谢。

    Redick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1310 中使用的 IO 在 1.61-1.98v 和 1.4-1.6V 两种情况下均使用 IO 单元进行了测试。

    但对于 TUSB1310、我们仅使用 1.61V 至 1.98v 进行了测试。

    当有人编写 TUSB1310 数据表时、他复制了 其他 IO 文档中的 IO 信息、忘记删除 1.4V 至 1.6V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan