This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:HPA 最大区域/ READ_NATER_MAX_ADDRESS 功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592721/tusb9261demo-hpa-max-area-read_native_max_address-capability

器件型号: TUSB9261DEMO
主题: TUSB9261 中讨论了其他器件

我对具有 HPA 区域的 HDD 的 Read_Capacity 有疑问。

我发现 TUSB9261 的 HDD 最大地址默认不包括 HPA 区域。

我知道这 HPA 是隐藏的区域,但有没有任何选择包括 HPA 在最大地址?

TUSB9261 默认固件中是否有任何 READ_NATER_MAX_ADDRESS 命令句柄?

感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    据我所知、 固件中没有 READ_NATER_MAX_ADDRESS 命令句柄。 但是、您可以从 TUSB9261 网页请求固件的源代码、并查看该源代码以进行确认、或根据用例需要对其进行编辑。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  虽然我从去年就已经有了源代码,但我找不到任何相关的标志或 var。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    正确、抱歉、是这种情况。 如果有任何其他问题、请告诉我、或者随时提交新的 E2E 主题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan