This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:在中的 VDD 期间电源角色是否会发生变化?

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593233/tusb321ai-will-power-role-change-during-vdd-in

器件型号: TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB321

尊敬的团队:  

 

当 VDD_5V 不存在时、VDD 未通电。 平板电脑连接到 Type C(支持 OTG)、该焊盘在内部提供 VBUS 电源。 如果 VDD 此时再次上电 (PORT 引脚被上拉、表示它是 DFP)、TUSB321 是否会调整作用来为 PAD 充电?  

image.png

当 TUSB321A 作为 UFP 运行时、它是否协商了电流能力? 目前的谈判是如何进行的、它能够支持的最大程度是什么?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    当 VDD_5V 不存在时、VDD 无法通电。 平板电脑连接到 Type C(支持 OTG)、该焊盘在内部提供 VBUS 电源。 如果 VDD 此时再次上电 (PORT 引脚被上拉、表示它是 DFP)、TUSB321 是否会调整作用来为 PAD 充电?  [/报价]

    TUSB321AI 需要复位才能调整角色。 上电不会重置协商。

    当 TUSB321A 作为 UFP 运行时、它是否会协商电流能力? 当前协商方式如何、它可以支持的最大值是多少?

    当配置为 UFP 时、TUSB321A 将通过 CC 引脚的电压检测 DFP 广播的电流是多少。 然后、TUSB321A 将通过器件的 OUT1 和 OUT2 引脚传达检测到的电流、这些引脚的状态指示它是检测到默认电流 (900mA)、1.5A 还是 3A。

    3A 是最大可广播/可检测电流。 PD 控制器允许更高的电流。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan