This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:LVDS 远距离传输 LVDS

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, SN65LVDS93B-Q1, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588193/ds15br401-lvds-long-distance-transmilvds

部件号: DS15BR401
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93B-Q1DS25BR440

大家好!

 

我对 DS15BR401 有疑问。

我是否可以在 SN65LVDS93B-Q1 的 LVDS 输出之后使用 DS15BR401?

我想延长 LVDS 信号的传输距离。

 

此致、
Ishiwata

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    只要 SN65LVDS93B-Q1 的输出为 LVDS 而不是 FPD-Link、就可以使用。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-san、

    感谢您的答复。

    还有其他产品吗? 是否有任何器件可以重复 LVDS 显示接口?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    您是否正在寻找专门的中继器? 或包括中继器在内的一些不同功能?

     我相信 DS25BR440 将是我们的下一个最佳推荐。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-san、

    TI 是否有类似于 THine THC63LVD1027 的产品?
    https://www.thine.co.jp/products/detail/THC63LVD1027.html 

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    据我所知、我们的产品线中没有类似的产品。 FPD-Link 团队可能更适合回答这一问题、他们 在其产品线下拥有 SN65LVDS93B-Q1。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan