This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1 BC1.2 问题

Guru**** 2688455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584802/tusb216-q1-tusb216-q1-bc1-2-issue

器件型号: TUSB216-Q1

您好的团队、

请求公开帖子用于有关 TUSB216-Q1 和 BC1.2 的讨论。

 
 
谢谢
Xiaoxiang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否就以下问题提供更多详细信息:  

    1. TI 团队的正常工作时间是多少?他们所在的时区是什么?
    2. TI 员工将为这项工作提供支持。 您能否提供联系信息? 我假设支持将通过团队会议或 Zoom 实时提供、请确认。
    3. 在实验中执行调试需要哪些设备?
    4. 对于 BC1.2、您是否有需要捕获哪些信号以及您希望查看的任何其他活动的测试计划?   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fida:

    TI 团队的正常工作时间是多少?他们所在的时区是多少?

    我们位于达拉斯、中部时区时间为上午 9 点至下午 5 点 (CST)。

    来自 TI 的人员将为这项工作提供支持。 您能否提供联系信息? 我假设支持将通过团队会议或缩放进行直播、请确认。

    我将提供支持、我们可以根据需要通过该主题进行讨论。 根据需要、团队或 Zoom 可用于会议。

    在实验室中执行调试需要哪些设备?

    对于 BC1.2 部分、 根据 USB BC 1.2 规范 ( e2e.ti.com/.../USB_5F00_Battery_5F00_Charging_5F00_1.2_5F00_TestSpec.pdf)、通常使用 USB-PET

    第 9.5 和 9.6 节介绍了报告中指示的失败测试。

    如果需要眼图测试、则需要一个带有 XHSETT 工具的主机 PC 和一个带宽最好大于 500MHz 且能够捕获眼图或差分信号的示波器。

    关于 BC1.2、您是否有一个测试计划、用于确定需要捕获哪些信号以及您希望查看的任何其他活动?   [/报价]

    我们的主要问题只是之前发送的 PowerPoint 中指示我们的失败测试、即 CT_CDP_CMO_FS 和 CT_CDP_CMO_HS 测试。 只有一些测试我们被告知失败、需要帮助进行调试。

    通过报告,我们提供了 DesaySV ,这些测试是指出需要改进的主要测试。 他们还指出、无需进行 DCP 测试。 看看我们之前给出的报告、测试中的错误与 BC1.2 的关系不大、与数据的关系更密切。 因此、如果可能、最好在此测试期间使用 USB 协议分析器记录 USB 通信。

    我遇到的一个问题是、我没有看到任何答案、那就是之前该测试是如何执行的。 看起来有人在 Paccar 或 DesaySV 方面进行过测试、或者去实验室做过测试、所以我想问一下使用了什么设置、因为此时使用的设置也应该在这里适用。 如果可以在我们的实验室中使用 EVM 复制相应的设置、那么我也可以在结束时了解这一点。 请帮助了解如何获取此报告、如果我们可以获取有关设置的更多信息、请联系我们。

    如果需要、我们可以安排通话进行讨论。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的菲达和团队:

    我应该在 CST 工作时间内于 11/19-11/21 和 11/24-11/25 之间提供。

    我花了一些时间进行了一些研究、结果发现在 9 月、USB-IF 实际上改变了 BC1.2 所需的合规性测试: https://compliance.usb.org/index.asp?UpdateFile=Battery%20Charging&Format=Standard#168

    现在、CDP 合规性测试只需要上述要求中概述的这种压降/压降测试、因为用于 BC1.2 合规性测试的 USB-PET 最初广泛停产。 我们概述的这些接地偏移测试不再是 CDP 合规性所必需的。

    我们是继续执行前面概述的测试、还是优先考虑这些压降/压降测试、这取决于您。 我认为最好询问 GRL、他们是否有此电路板、以及他们是否可以在需要时执行这些测试。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的更新、我明天将向实验室进行检查。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    议程更新:BC1.2 测试将于 11/20 开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    明白了、听起来不错。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan